Italia | italiano

22 dic 2015

Validazione - per essere certi della sicurezza della propria macchina!

Un passo importante per la garanzia di una sicurezza globale delle macchine - il processo di validazione sistematico.

Gli utilizzatori di macchine devono avere l'assoluta certezza che i sistemi di sicurezza siano sufficienti a soddisfare i requisiti di sicurezza previsti e che siano conformi alle Norme Nazionali e Internazionali. La tecnica di sicurezza oggi costituisce una componente fondamentale in molti macchinari. Per questo motivo, ad esempio, la standardizzazione delle macchine diventa sempre più complessa.

La validazione rappresenta un fattore decisivo per la sicurezza sul lavoro, così come la conformità a Direttive e Norme. La validazione viene eseguita durante le ultime fasi dello sviluppo e solo dopo la valutazione dei rischi, e per questo motivo spesso viene trascurata o sottovalutata.


Cosa si intende per "validazione"?

I sistemi di sicurezza delle macchine devono essere validati secondo quanto previsto dalle Norme IEC 61508, IEC 62061, EN ISO 13849-1 e 13849-2. Come si evince dalla Norma EN ISO 13849-2, per validazione si intende una verifica oggettiva che include analisi e test delle funzioni di sicurezza e delle categorie delle parti del sistema di comando correlate alla sicurezza.


Validazione durante il ciclo di vita della macchina

La validazione dei sistemi di comando delle macchine rappresenta una componente essenziale del ciclo di vita della sicurezza delle macchine stesse. Per gli utilizzatori e i costruttori di macchine essa costituisce la prova che le funzioni del sistema di sicurezza progettato soddisfano tutti i requisiti indicati nella valutazione dei rischi e stabiliti durante le fasi di specifica e sviluppo. La validazione fornisce all'utente anche la certezza che la macchina è pienamente conforme alle pertinenti Norme di sicurezza.


Esecuzione della validazione

L'esecuzione della validazione è diventata un compito complicato e al tempo stesso complesso, in quanto l'automazione delle macchine è in costante sviluppo. Certificazioni come la marcatura CE in conformità alla Direttiva Macchine, in conformità alla Norma NR 12 (Brasile) o alle singole Norme ANSI prevedono la documentazione inerente i risultati della validazione. Per determinate applicazioni la validazione viene eseguita da enti terzi indipendenti.

Necessitate di supporto per la validazione? I tecnici specializzati Pilz garantiscono l'esecuzione di un processo di validazione sistematico ed obiettivo. Contattateci!


Ulteriori informazioni:

Servizio Validazione

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it