Italia | italiano

05 nov 2014

La nuova norma IEC/ISO 17305

Quali conseguenze comporta l'unificazione delle norme EN ISO 13849 e IEC 62061 nell'ambito della sicurezza delle macchine?

La norma IEC ISO 17305 intende unificare le norme EN ISO 13849 e IEC 62061. La nuova IEC/ISO 17305 descriverà la sicurezza funzionale di macchine e impianti, così come le misure e le fasi da rispettare.
 

L'entrata in vigore di IEC/ISO 17305 è prevista per il 2016

La norma IEC ISO 17305 dovrebbe essere introdotta nel 2016 con un periodo di transizione di 2 anni. Questa cosiddetta norma di fusione sarà valida in tutto il mondo e verrà implementata con l'obiettivo di consentire un'unificazione e una semplificazione. Proprio per questo motivo, le norme EN ISO 13849 e IEC 62061 che al momento sono applicate in modo parallelo verranno completamente eliminate e, in futuro, verrà applicata solo la norma IEC ISO 17305.
 

IEC/ISO 17305: prima bozza del comitato pronta già nel 2014

La prima bozza della IEC ISO 17305, ad opera del comitato di lavoro, è prevista entro la fine del 2014. Pilz è presente con un gruppo di esperti nel comitato di normalizzazione e in alcuni gruppi di lavoro e partecipa in modo decisivo allo sviluppo in nome dei costruttori di macchine e impianti. Nell'ambito dell'unificazione mediante IEC ISO 17305, Pilz offre il proprio supporto a favore di un approccio possibilmente attuabile.
 

Informazioni aggiornate sugli sviluppi relativi alla bozza della norma direttamente dalla fonte

Per ora, la forma dei contenuti della IEC ISO 17305 non è ancora stata decisa in via definitiva. Dopo la pubblicazione ufficiale della bozza normativa saranno disponibili in questa sezione dichiarazioni, valutazioni e consigli pratici per l'applicazione della IEC ISO 17305.
 

Ulteriori informazioni:

Articolo sul lessico in merito alla IEC ISO 17305

Servizi Pilz