Selezionare dalla cartina il Paese desiderato per collegarsi direttamente alla homepage della filiale Pilz corrispondente. Se il Paese desiderato non è disponibile, cliccare qui: Sito internazionale

Chiudi
Italia | italiano

Sistema di sicurezza efficiente per ascensori e apparecchi di sollevamento

Il sistema di automazione PSS 4000 ottiene la certificazione TÜV come sistema di sicurezza per ascensori e montacarichi.

I componenti del sistema di automazione PSS 4000 sono certificati come componenti di sicurezza per applicazioni su ascensori. Queste applicazioni sono soggette a requisiti di sicurezza severi e devono rispettare condizioni specifiche.

La certificazione è avvenuta secondo:

  • DIN EN 115-1: Sicurezza di scale mobili e marciapiedi mobili - parte 1: Costruzione e installazione
  • DIN EN 81-1: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - parte 1: Ascensori e montacarichi elettrici
  • DIN EN 81-2: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - parte 1: Ascensori e montacarichi idraulici

 
Per la sicurezza degli ascensori possono essere realizzate applicazioni versatili 

Con il sistema di automazione PSS 4000, i costruttori e utilizzatori di ascensori hanno a disposizione una soluzione flessibile e indipendente dal punto di vista tecnico. Il sistema si distingue per l'elevata robustezza e semplicità di gestione, ed offre agli utenti le funzioni più svariate. La recente certificazione consente di realizzare diverse applicazioni: 

  • Ascensori per il trasporto di persone
  • Ascensori per il trasporto di merci e carichi
  • Tutti i tipi di apparecchi di sollevamento

Il sistema di automazione PSS 4000 offre all'utente una soluzione flessibile in tutti i campi della tecnica di automazione, così come molteplici possibilità di impiego.


Ulteriori informazioni:

Sistema di automazione PSS 4000

Ulteriori applicazioni PSS 4000

Sistema di automazione PSS 4000 per la protezione efficiente di ascensori e apparecchi di sollevamento