Selezionare dalla cartina il Paese desiderato per collegarsi direttamente alla homepage della filiale Pilz corrispondente. Se il Paese desiderato non è disponibile, cliccare qui: Sito internazionale

Chiudi
Italia | italiano

Otto nuove Direttive per il settore della sicurezza delle macchine

Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE e Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/CE: modifiche contenute nell'ultimo Bollettino Ufficiale pubblicato dalla Commissione UE, che include otto nuove Direttive.

La Commissione UE ha pubblicato otto nuove Direttive nel Bollettino Ufficiale L 96 del 29 marzo 2014. Le nuove Direttive dovranno essere utilizzate obbligatoriamente a partire dal 20 aprile 2016. Particolarmente rilevanti per i costruttori e gli utilizzatori di macchine sono la nuova Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE e la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/CE.


La Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE e la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/CE sono state sostanzialmente rielaborate.

La Direttiva Bassa Tensione e la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica sono state sostanzialmente rielaborate. Ecco una panoramica delle principali modifiche per entrambe le Direttive:

  • Obbligo di conservare e tenere a disposizione la documentazione per 10 anni.
     
  • I documenti devono essere redatti in una lingua comprensibile per le autorità locali e per gli utilizzatori finali di una macchina o di un impianto.
     
  • Ove possibile, sulla macchina è necessario indicare l'indirizzo postale del costruttore.
     
  • E' necessario che l'importatore o il distributore informino le autorità nazionali responsabili della sorveglianza del mercato in caso si siano verificati o si presupponga l'esistenza di problemi relativi alla sicurezza o alla conformità.


Panoramica delle Direttive modificate

Nell'ultimo Bollettino Ufficiale sono elencate le modifiche alle seguenti Direttive:

  • Direttiva Ascensori 2014/33/CE
  • Direttiva ATEX 2014/34/CE
  • Direttiva Recipienti Semplici a Pressione 2014/68/CE
  • Direttiva Strumenti per Pesare a funzionamento non automatico 2014/31/CE
  • Direttiva Strumenti di Misura 2014/32/CE
  • Direttiva Esplosivi Uso Civile 2014/28/CE


Ulteriori informazioni:

Download Bollettino Ufficiale L96 del 29 marzo 2014

Compendio sulla sicurezza con informazioni relative all'utilizzo delle Norme