Italia | italiano

01 gen 1970

PMI m309 diag - la nuova serie di pannelli operatore per diagnostica sono un aiuto prezioso per costruttori e utilizzatori

Diagnostica professionale
Il pacchetto di diagnostica PVIS di Pilz è già integrato in questa nuova soluzione. In questo modo è possibile soddisfare costruttori e operatori di macchine automatiche, con semplicità di programmazione da una parte e informazioni di diagnostica chiare e precise dall'altra. In questo modo è possibile realizzare una soluzione di diagnostica efficace in breve tempo.
Nel caso del sistema di sicurezza PNOZmulti, ad esempio, l'utilizzatore riceve informazioni di diagnostica definite semplicemente attraverso il PNOZmulti Configurator senza software aggiuntivo. Anche nel caso dei sistemi di sicurezza PSS, la diagnostica può essere implementata direttamente tramite il software applicativo PSS WIN-PRO. I testi per le azioni da seguire nel caso di anomalie sono predefiniti e possono essere adattati in modo molto semplice ed è comunque possibile la personalizzazione di nuovi.

Rapidità ed efficacia nella ricerca del guasto
PMI m309 diag rappresenta, per gli operatori di macchine e impianti, la soluzione ideale per una rapida ricerca del guasto in caso di anomalie nell'impianto.
Le informazioni, circa le anomalie rilevate dai sistemi di controllo Pilz, vengono visualizzate, come detto in formato testo, e corredate da indicazioni precise su come risolvere le irregolarità. Data la semplicità del pannello operatore, non è necessario che il personale addetto al funzionamento di una macchina o di un impianto abbia particolari conoscenze di programmazione. Il sistema diagnostico è stato progettato per indicare all'operatore la soluzione più adatta a seconda del guasto o dell'anomalia rilevata.

PILZ - more than automation, safe automation
Pilz Italia, filiale di Pilz GmbH & Co., è presente dal 1993 sul mercato dell’automazione industriale nel settore della sicurezza delle macchine e degli impianti con i seguenti prodotti:

  • Moduli di sicurezza e controllo PNOZ;
  • Sistemi di sicurezza configurabile PNOZmulti;
  • Interruttori di sicurezza meccanici PSENmech;
  • Interruttori di sicurezza magnetici PSENmag;
  • Interruttori di sicurezza codificati PSENcs;
  • Barriere di sicurezza PSENop;
  • Pulsanti di arresto emergenza PITestop;
  • PLC di sicurezza PSS e Bus di sicurezza SafetyBus;
  • Terminali operatori Touch screen PMI.
  • Sistemi per il Motion Control PMC

Il successo, la qualità e l'affidabilità dei prodotti Pilz sono frutto di una notevole valorizzazione delle risorse umane e di grande impegno nella ricerca tecnologica, così come della flessibilità del servizio e della capacità di rispondere sempre al meglio alle esigenze degli utenti.
Inoltre con la divisione Consulting, Pilz Italia è impegnata ad offrire una serie di servizi che permettono alle aziende di affrontare e risolvere tutti i problemi di sicurezza legati ai loro macchinari.

Per ulteriori informazioni:

Pilz Italia Srl - Tel.: 031.789.511  Fax: 031.789.555 info@pilz.it

Relazioni con la stampa:

Pilz Italia Srl - Antonella Rioso. Tel.: 031.789.511 Fax: 031.789.555 marketing@pilz.it

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Contatto per la stampa

Telefono:
E-mail: