Sito internazionale | italiano

Valutazione di conformità internazionale - USA

Buon viaggio! Conformità USA delle vostre macchine.

Buon viaggio! Conformità USA delle vostre macchine.

Le macchine che vengono importate o messe in servizio negli Stati Uniti sono soggette a complesse norme, le quali possono variare a seconda dello stato o della zona. Requisito obbligatorio per l’ammissione sul mercato è, ad esempio, la conformità agli standard di test di OSHA (Occupational Safety and Health Administration) o UL Ciò si applica a macchine nuove, usate, modificate o ampliate.

I produttori che vendono macchine negli USA devono rispettare tutte le disposizioni di legge già nella fase di progettazione per garantire che, successivamente, sul luogo di impiego della macchina sia possibile ottenere, senza alcuna difficoltà, l’omologazione prevista.

Dall’altro lato, gli utilizzatori di macchine negli USA sono tenuti a garantire che operare alla macchina sia sicuro. Tra le attività contemplate è inclusa l’introduzione di un sistema LoTo.

Noi forniamo tutta la documentazione necessaria affinché la vostra macchina possa essere certificata da parte delle autorità locali, ottenendo così la conformità USA.

Offriamo una consulenza personalizzata già in fase di progettazione della macchina, valutando il design, in particolar modo, in considerazione dei requisiti USA specifici per l’impianto elettrico. Successivamente, ci occupiamo, per conto del cliente, di tutte le misure necessarie per ottenere la conformità USA: dalla valutazione del rischio, al sistema LoTo, fino al report di validazione. Se necessario, gestiamo anche gli accordi con le autorità locali.

IC-USA

Grazie ai servizi elencati di seguito, Pilz supporta il cliente in ogni fase del percorso verso la conformità USA delle macchine:

Pilz offre un valido supporto nel percorso verso la conformità USA

* NFPA = National Fire Protection Association. Lo standard NFPA 79 definisce i requisiti elettrici per le macchine industriali negli USA.

OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

L’autorità Usa è responsabile per la sicurezza e la tutela della salute sul posto di lavoro. I requisiti definiti da OSHA sono vincolanti per i datori di lavoro/utilizzatori di macchine negli USA. Il rispetto delle disposizioni viene verificato mediante ispezioni periodiche on-site.

OSHA prevede che determinati prodotti elettrici vengano certificati dai cosiddetti NRTL.

NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory)

NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory)

Gli NRTL sono organismi di certificazione riconosciuti da OSHA: valutano, testano e certificano i prodotti che devono essere utilizzati per le macchine destinate agli Stati Uniti. Con un numero di registrazione pubblicato in Internet gli organismi NRTLconfermano che un dato prodotto è stato autorizzato e può essere contrassegnato con il relativo marchio (es. UL o TÜV).

I vantaggi in breve

  • Risparmiate tempo e denaro! Ci occupiamo noi di far sì che tutte le disposizioni previste per la conformità USA vengano rispettate già in fase di progettazione della macchina.
  • Collaudo senza problemi/omologazione da parte delle autorità senza intoppi grazie alla documentazione completa e conforme alle norme.
  • Servizio completo da un unico fornitore: Il referente Pilz locale coordina l’intero progetto per il cliente e gestisce anche gli accordi con i nostri esperti negli USA.
  • Sicurezza giuridica: I nostri specialisti negli Usa conoscono tutti i requisiti validi previsti d norme e direttive
  • Ottimizzazione dei processi documentali: Pilz mette a disposizione gli stessi documenti in tutto il mondo, anche se le macchine vengono fabbricate o messe in servizio in paesi diversi.
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

America

  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasile: + 55 11 96405-8165
  • Messico: +52 55 5572 1300

Europa

  • Italia: +39 0362 1826711
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Danimarca: +45 74436332
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Svizzera: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Spagna: +34 938497433
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Regno Unito: +44 1536 462203
  • Russia: +7 495 6654993

Asia - Pacifico

  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350