Principi fondamentali per la progettazione meccanica sicura di macchine
Nell'Allegato I della Direttiva Macchine vengono stabilite come base per la progettazione di macchine sicure cinque fasi:
1. Determinazione dei limiti di una macchina. Questi comprendono l'uso previsto e l'uso irragionevole ma prevedibile.
2. Identificazione dei pericoli legati ad una macchina e le situazioni pericolose ad essi correlate.
3. Calcolo dei rischi considerando la gravità delle possibili lesioni o dei danni alla salute e la probabilità del loro verificarsi.
4. Stima dei rischi per determinare se sia necessaria una riduzione dei rischi in conformità all'obiettivo di questa Direttiva.
5. Eliminazione dei pericoli o, implementando misure di protezione adeguate, riduzione dei rischi correlati a questi pericoli secondo la classificazione stabilita al par. 1.1.2 lettera b della Direttiva Macchine.
Per chi è rilevante la Norma sulla progettazione sicura delle macchine?
Il fabbricante di una macchina deve eseguire una Valutazione dei Rischi secondo la Direttiva Macchine, così da poter considerare tutti i potenziali pericoli correlati alla macchina stessa. Egli deve perciò progettare e costruire la macchina attenendosi all'analisi eseguita.
Questo requisito vale anche per gli utilizzatori che ai sensi della Direttiva Macchine possano essere considerati costruttori. Ciò vale, ad es., nel caso di linee di macchine oppure per macchine in uso revisionate e perciò sostanzialmente modificate.
Valutazione e riduzione dei rischi secondo EN ISO 12100
La Norma EN ISO 12100 illustra i metodi di esecuzione della Valutazione dei Rischi. La Valutazione dei Rischi è composta dall'Analisi dei Rischi e dalla Stima dei Rischi.
Norma | Titolo |
---|---|
EN ISO 12100 |
Sicurezza del macchinario Principi generali di progettazione, valutazione e riduzione dei rischi |
Ulteriori informazioni:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch