Svizzera | italiano

Marcatura CE

Una macchina in uso già certificata CE deve essere assemblata [...] con una nuova quasi-macchina [...]. La nuova [...] macchina deve essere sottoposta a una nuova certificazione CE?

Una macchina in uso già certificata CE deve essere integrata/assemblata con una nuova quasi-macchina (a un tornio viene aggiunto un dispositivo di handling). La nuova macchina combinata deve essere sottoposta a una nuova certificazione CE?


Per chiarire se sia indispensabile una nuova certificazione di conformità CE è necessario valutare se la macchina combinata costituisce un insieme di macchine. In base al caso descritto, la risposta a questa domanda è “sì”. Per un insieme di macchine è obbligatoria la certificazione CE. Di conseguenza, per la macchina combinata descritta è necessaria una nuova certificazione di conformità CE.

Ai fini della valutazione è necessario considerare in primis se la macchina (in questo caso il tornio) è stata messa in servizio per la prima volta, prima o dopo il 1995. Qualora la messa in servizio sia avvenuta prima del 1995 la macchina deve soddisfare almeno le disposizioni della Direttiva Attrezzature in Uso. In caso di attivazione dopo il 1995, al momento della prima attivazione della macchina deve essere stata eseguita anche la certificazione CE.