Svizzera | italiano

Dispositivi di sicurezza

Quali forze sono consentite per i pezzi per evitare una lesione grave? Dove posso trovare questi dati?

Non esistono dati validi a livello universale relativi alle lesioni gravi.
Tuttavia, le Norme di tipo C contengono note singole: In base a queste note un pericolo di schiacciamento è valutato un movimento pericoloso se la forza è > 150N.

Questo valore sembra impreciso se si considerano i punti di schiacciamento e cesoiamento con spigoli vivi.

Per questo motivo è raccomandabile valutare singolarmente ogni punto pericoloso. Il livello di rischio è la somma di tutte le caratteristiche del punto pericoloso.