Svizzera | italiano

Corsi di formazione sulla sicurezza delle macchine e l'automazione

Tutto sulle nuove tendenze e le più recenti tecnologie in ambito Sicurezza delle macchine e Automazione

Corsi di formazione sulla sicurezza delle macchine e l'automazione

È possibile effettuare la scelta tra un vasto numero di corsi aventi per argomento la sicurezza delle macchine.

Tutti i corsi sono strutturati in modo tale da potere combinare tra loro diversi pacchetti formativi. A seconda dell'area tematica si possono frequentare corsi di perfezionamento e avanzati.

I vantaggi dell'offerta formativa internazionale di Pilz

Di seguito è elencata una serie di corsi di formazione Pilz sulla sicurezza delle macchine, erogati in tutto il mondo con contenuti omogenei. In aggiunta a questi Pilz offre, per ogni Paese in cui l'azienda è presente, una vasta scelta di corsi di rilevanza nazionale e internazionale pertinenti ai seguenti settori:

  • Ampia scelta di corsi su prodotti e tecnologie
  • Ulteriori possibilità di certificazione in tutte le aree della sicurezza delle macchine e dell'automazione
  • Corsi i cui contenuti soddisfano i requisiti del Paese del partecipante
  • Pacchetti formativi personalizzati, concepiti per rispondere alle esigenze specifiche

Workshop "Valutazione dei rischi"

L'occasione giusta per acquisire conoscenze e competenze esaustive ai fini della valutazione dei rischi delle macchine secondo la Norma EN ISO 12100, integrate dall'esperienza pratica degli esperti Pilz. Il workshop "Valutazione dei rischi" guida il partecipante attraverso il processo di valutazione dei rischi delle macchine con l'ausilio di immagini e video, sempre con un occhio di riguardo all'interattività e all'applicazione pratica. L'obiettivo è imparare a rilevare i pericoli ed eseguire valutazioni dei rischi (livello di gravità e probabilità di insorgenza). L'applicazione di misure di limitazione dei rischi e l'individuazione del rischio residuo sono parte integrante dei contenuti di questo seminario.

Contenuti e argomenti di particolare interesse:

  • Valutazione dei rischi secondo EN ISO 12100
  • Legislazione e norme
  • Metodi di valutazione
  • Gerarchia di controllo
  • Workshop pratici

Selezionare il Paese qui

Workshop

Progettazione di sicurezza a norma EN ISO 13849-1 e IEC 62061

Progettazione di sicurezza a norma EN ISO 13849-1 e IEC 62061

Grazie a questo corso, si impara a conoscere tutti i processi e le norme importanti per la costruzione e la valutazione di sistemi di controllo rilevanti ai fini della sicurezza. Durante la formazione sarà illustrata la modalità di applicazione della norma ISO 13849-1 (norma per i sistemi di controllo rilevanti ai fini della sicurezza) relativa all’automazione e alla costruzione di impianti. Il corso presenterà inoltre la norma EN/IEC 62061.

Contenuti e argomenti di particolare interesse:

  • Processi e norme per la specifica, costruzione e validazione di sistemi di controllo sicuri
  • Analisi dettagliata dei principi di realizzazione di sistemi di controllo sicuri

Selezionare il Paese qui

Equipaggiamento elettrico di macchine e impianti

Grazie a questo corso, si impara a conoscere tutti i processi e le norme importanti per la costruzione e la valutazione di sistemi di controllo rilevanti ai fini della sicurezza. Durante la formazione sarà illustrata la modalità di applicazione della norma ISO 13849-1 (norma per i sistemi di controllo rilevanti ai fini della sicurezza) relativa all’automazione e alla costruzione di impianti. Il corso presenterà inoltre la norma EN/IEC 62061.

Contenuti e argomenti di particolare interesse:

  • Fondamenti di sicurezza elettrica di macchine e impianti
  • Requisiti delle norma IEC 60204 con riferimento alla sicurezza elettrica
  • Requisiti dei sistemi elettrici

Selezionare il Paese qui

Equipaggiamento elettrico di macchine e impianti

Processo globale CE secondo la Direttiva Macchine

Processo globale CE secondo la Direttiva Macchine

Tutto quanto serve sapere sulla Direttiva Macchine 2006/42/CE e relativi requisiti con riferimento alla marcatura CE delle macchine. Sarà data risposta alle seguenti domande: Quali macchine rientrano nell'ambito della Direttiva Macchine? Quali responsabilità hanno i costruttori e gli operatori delle macchine? Parte integrante del presente corso saranno inoltre le norme rilevanti per la progettazione, la costruzione e la manutenzione di macchine che sono movimentate e utilizzate all'interno dello spazio economico europeo.

Contenuti e argomenti di particolare interesse:

  • Direttive europee
  • Processo globale per la marcatura CE
  • Step by step – Esempi di conformità delle macchine
  • Valutazione dei rischi
  • Sicurezza funzionale

Selezionare il Paese qui

LoTo – Lockout Tagout

Grazie a questo corso di formazione, il partecipante acquisisce una comprensione dettagliata di requisiti e applicazioni relativi alla procedura di “Lockout/Tagout”, ovvero di "bloccaggio" e "sezionamento" delle diverse alimentazioni di energia. Il corso fornisce inoltre una panoramica dettagliata su metodi e procedure specifici per proteggere il personale contro il rilascio inatteso di energia elettrica durante le attività di messa in servizio e soprattutto in fase di manutenzione periodica di macchine e impianti.

Contenuti e argomenti di particolare interesse:

  • Requisiti e applicazioni della procedura di Lockout/Tagout
  • Ad esempio: "bloccaggio" e "sezionamento" di sicurezza di svariate fonti di energia
  • Tipologie di energia e panoramica dei processi LoTo

Selezionare il Paese qui

LoTo – Lockout Tagout

Come scegliere la macchina sicura giusta

Come scegliere la macchina sicura giusta

Cosa è necessario considerare durante la messa in servizio di macchine nuove o riconvertite? Quali "pacchetti sicurezza" bisogna prendere in considerazione in fase di acquisizione di macchine? Il corso si occupa di illustrarne l'intero ciclo di vita: dalla decisione di investire nell'acquisto di una macchina nuova e/o usata fino alla dismissione o alla cessione. Saranno inoltre trattati gli aspetti correlati alla sicurezza a cui ottemperare quando le macchine sono utilizzate in nuovi siti.

Contenuti e argomenti di particolare interesse:

  • La gestione del rischio e i costi correlati
  • Strategia di approvvigionamento
  • Spedizione di macchine/Processo di accettazione
  • Acquisto di attrezzature da lavoro usate
  • Movimento transfrontaliero di macchine e impianti

Selezionare il Paese qui

Requisiti per l’applicazione sicura dei robot

Il corso illustra i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza dei robot: la valutazione dei rischi connessi all'impiego di sistemi robotizzati, le misure tipicamente implementate per la riduzione del rischio e l'applicazione delle diverse strategie di sicurezza. Viene altresì spiegato come ottenere un aumento in termini di disponibilità e produttività di macchine e impianti nel rispetto dei requisiti di sicurezza.

Contenuti e argomenti di particolare interesse:

  • Requisiti per la sicurezza di sistemi robotizzati
  • Norme rilevanti per l'integrazione di celle robotizzate
  • Valutazione dei rischi
  • Misure di protezione e tecnologie di sicurezza per robot

Selezionare il Paese qui

Requisiti per l’applicazione sicura dei robot

Collaborazione sicura uomo-robot

Collaborazione sicura uomo-robot

Questa collaborazione tra uomo e robot richiede tecniche e soluzioni sempre nuove. Quali prerequisiti è necessario soddisfare per un'interazione innocua? Come viene eseguita la procedura di valutazione della conformità alla marcatura CE? Il corso illustra gli aspetti da prendere in considerazione per un'applicazione HRC (Human Robot Collaboration) e quali misure implementare.

Contenuti e argomenti di particolare interesse:

  • Soluzioni di sicurezza conformi alle norme
  • Valutazione del rischio e messa in sicurezza di robot e sistemi robotizzati
  • Misurazione delle collisioni secondo i valori limite della specifica tecnica ISO/TS 15066

Selezionare il Paese qui

 

Selezionare il proprio Paese: in questo modo si avrà accesso all'offerta formativa completa.

Selezionare il Paese qui

Nel caso il Paese di interesse non fosse incluso nell'elenco o si fosse interessati a corsi di formazione in più Paesi, si prega di rivolgersi al contatto indicato di seguito.

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de