Valutazione di conformità internazionale - Marcatura CE e relativa consulenza per le macchine

Marcatura CE secondo Direttiva Macchine. Tutto da un unico partner

Grazie a una vasta competenza e un service completo, Pilz offre supporto nel processo di marcatura CE, previsto per macchine nuove o modificate che vengono importate o messe in servizio in UE.

Dal 1° gennaio 1995 i costruttori sono tenuti a eseguire una procedura di valutazione della conformità sulle proprie macchine. Con l’applicazione della targhetta CE il costruttore certifica che le macchine o gli impianti sono conformi a tutti i requisiti per la sicurezza e la tutela della salute secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE. Tutte le macchine che vengono importate da Paesi non appartenenti alla UE, indipendentemente dall'anno di costruzione, devono avere una marcatura CE.

Se più macchine già certificate CE vengono utilizzate insieme in un impianto, è necessario eseguire la procedura di verifica della conformità e la marcatura CE per l'intero impianto.

Le vostre esigenze

Prova di conformità rispetto alle Direttive UE
Volete importare o vendere macchine o impianti all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE)? La risposta è un service provider che sia esperto e competente sull’interpretazione delle Norme e delle Direttive previste, nonché sulla corretta implementazione del processo di marcatura CE. Nel caso in cui macchine singole certificate vengano utilizzate in un insieme di macchine (impianto), è necessario eseguire la procedura di valutazione della conformità inclusiva di marcatura CE per l'intero impianto.

Con Pilz il cliente ha sempre a disposizione consulenza e marcatura CE per le macchine.

I nostri servizi

Pilz si fa carico di gestire l’intero processo per la procedura della valutazione di conformità secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Pilz si fa carico di gestire l’intero processo per la procedura della valutazione di conformità secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE. La procedura include i seguenti servizi:

  • Definizione e applicazione di norme e direttive rilevanti
  • Valutazione del rischio
  • Creazione di un safety concept e/o di un progetto di sicurezza
  • Valutazione della conformità rispetto alla Direttiva Macchine con riferimento ai requisiti fondamentali per sicurezza e tutela della salute
  • Esecuzione di controlli, test e misurazioni necessari
  • Compilazione dei documenti previsti per legge ai fini dell’inclusione nel fascicolo tecnico
  • Archiviazione e gestione documentale
  • Facoltativo: esercizio della funzione di agente per l’esecuzione della marcatura CE.

I vantaggi in breve

  • Risparmio in termini di tempo e costi grazie al processo strutturato di marcatura CE Pilz
  • Supporto in fase di interpretazione e applicazione di norme e direttive
  • Assunzione di responsabilità da parte di Pilz, se richiesto, in qualità di agente per la procedura di valutazione della conformità e conferma con firma dell’avvenuta ottemperanza ai requisiti della Direttiva Macchine
  • Per costruttori extra UE: funzione di rappresentante da parte di Pilz sul mercato europeo per le questioni correlate alla marcatura CE

Tutti i vantaggi dei servizi Pilz

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de