Un’ispezione periodica dei dispositivi di protezione degli impianti consente di ottemperare alle disposizioni in materia di sicurezza e crea così le basi per una migliore protezione del personale e per la riduzione al minimo del rischio e della responsabilità.
Garanzia di sicurezza costante
con l’ispezione dei dispositivi di protezione eseguita da Pilz
Le vostre esigenze
Durante l’installazione, con una modifica o manipolazione dei dispositivi di protezione o modifica delle procedure operative, si creano lacune a livello di sicurezza che possono causare danni ingenti e compromettere la sicurezza dei lavoratori. In molti paesi il controllo periodico dei dispositivi di sicurezza delle macchine è previsto per legge. In qualità di utilizzatori di macchine si è tenuti a eseguire un’ispezione prima della prima messa in servizio della macchina e, in caso di trasferimento, di ripetere l’ispezione nella nuova sede. In seguito all’installazione, gli apparecchi esposti a condizioni che possono causare usura e di conseguenza situazioni pericolose devono essere ispezionati regolarmente. Pilz raccomanda di eseguire almeno una ispezione all’anno.
I nostri servizi
Pilz si occupa dell'ispezione di tutti i dispositivi tecnici di sicurezza delle macchine del cliente a livello di correttezza di installazione, stato e funzionamento. I dispositivi oggetto di questa ispezione comprendono: tasti per l'arresto di emergenza, ripari mobili, comandi bimanuali e dispositivi di protezione ottici come barriere fotoelettriche, laser scanner e sistemi di visione di sicurezza. Grazie alla misurazione del tempo di arresto, Pilz è in grado di verificare l'effettivo rispetto delle distanze di sicurezza sulla macchina ispezionata.
L’ispezione dei dispositivi di sicurezza da parte di Pilz include:
- Prima ispezione di tutti i dispositivi tecnici di sicurezza: installazione appropriata, funzionamento sicuro e integrazione nel controllo e comando della macchina
- Verifica della funzioni di sicurezza nel quadro elettrico
- Misurazioni del tempo di arresto (controllo della distanza di sicurezza predefinita dal costruttore)
- Ispezione di tutti i dispositivi tecnici di sicurezza: stato attuale, installazione appropriata, funzionamento sicuro
- Fornitura di un report di ispezione dettagliato per la documentazione delle macchine
Servizio di ispezione accreditato
Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, dispone di un Ente di Ispezione indipendente, accreditato dal DAkkS e conforme a ISO/IEC 17020. Il processo ispettivo dei dispositivi di protezione è soggetto a tali severe disposizioni. In caso di ispezione superata con successo, sulla macchina viene apposta la targhetta Pilz.
I vantaggi in breve
- Protezione affidabile del personale e riduzione costante del rischio e della responsabilità
- Riduzione al minimo dei tempi di fermo macchina e conseguimento di una maggiore disponibilità dell’impianto
- Ottemperanza ai requisiti di direttive e leggi nazionali (ad es. BetrSichV in Germania, Arbeitsmittelverwendung in Austria, OSHA negli Stati Uniti USA, PUWER nel Regno Unito, UWED in Europa).
Tutti i vantaggi dei servizi Pilz:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de