Svizzera | italiano

Marcatura CE

Certificazione della sicurezza delle macchine con marcatura CE

Marcatura CE

Dal 1.1.1995 i costruttori sono obbligati ad eseguire una procedura di verifica della conformità sulle proprie macchine. Con la marcatura CE il costruttore certifica che le macchine o gli impianti sono conformi a tutti i requisiti per la sicurezza e la salute secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE. Tutte le macchine che vengono importate da Paesi non appartenenti alla UE, indipendentemente dall'anno di costruzione, devono avere una marcatura CE.

Se più macchine già certificate CE vengono utilizzate insieme in un impianto, è necessario eseguire la procedura di verifica della conformità e la marcatura CE per l'intero impianto.

"Pilz ha eseguito presso la nostra azienda l'intera procedura di verifica della conformità: Valutazione dei rischi, progettazione e realizzazione di una soluzione di sicurezza, integrazione dei sistemi con relativa validazione e marcatura CE. Siamo stati ottimamente consigliati da un team di specialisti che ci ha supportato durante tutte le fasi del progetto, realizzato con successo."

Wolfgang Zeidler, Service Manager, Flanschenwerk Bebitz GmbH

Pilz - il vostro partner per la marcatura CE e la sicurezza delle macchine

I tecnici Pilz vantano una grande esperienza specialistica che consente loro di eseguire tutte le fasi necessarie per la marcatura CE e per l'interpretazione delle norme in maniera affidabile e garantendo la qualità necessaria.
Pilz è una delle poche aziende in grado di assumersi la responsabilità dell'esecuzione della procedura di conformità per conto dei propri clienti. Grazie alla propria firma in qualità di mandatario riportata sulla Dichiarazione di Conformità, Pilz è in grado di confermare che tutti i requisiti previsti dalla Direttiva Macchine sono stati rispettati.

La marcatura CE delle macchine da parte di Pilz include

  • l'assunzione di responsabilità in qualità di mandatario, con firma sulla Dichiarazione di Conformità CE
  • la definizione e l'applicazione delle norme e Direttive rilevanti
  • la Valutazione dei rischi
  • l'ideazione e la realizzazione di una soluzione di sicurezza
  • la verifica della conformità ed eventuali consigli relativi ai requisiti fondamentali per la sicurezza e la salute
  • le verifiche, i test e le misurazioni richieste
  • la stesura e l'archiviazione del Fascicolo Tecnico richiesto per legge
  • l'esecuzione o la consulenza relativamente alla marcatura CE

I vantaggi per la sicurezza delle macchine grazie alla marcatura CE

  • Approfittate dell'esperienza e delle conoscenze tecniche Pilz nell'applicazione delle norme per la marcatura CE
  • Scegliendo Pilz come rappresentante della vostra azienda avrete accesso sicuro ai mercati europei
  • Potrete risparmiare tempo grazie al processo di marcatura CE ben strutturato di Pilz
  • Procedura di marcatura CE agevole e senza problemi, in conformità con le Direttive locali
  • Grazie a Pilz le vostre macchine hanno accesso garantito al mercato europeo
  • Affidatevi a Pilz in qualità di ente di ispezione accreditato per macchine e dispositivi di protezione
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de