Svizzera | italiano

Storie di successo

Le nostre storie di successo

Per l’automazione delle vostre macchine e linee automatiche affidatevi a Pilz, leader tecnologico dell’automazione sicura e avrete una soluzione completa e anche sicura per i vostri dipendenti ovunque voi siate nel mondo. Scriveteci la vostra storia di successo personale!

Insieme ai nostri clienti realizziamo soluzioni di automazione efficaci che uniscono sicurezza e produttività: dalla consulenza fino alla soluzione completa, per soddisfare completamente le esigenze del cliente, senza compromessi per le funzioni di automazione.

In questa sezione è disponibile un elenco delle nostre migliori storie di successo, divise per settore e prodotto.

Storie di successo
Prodotti
Industria
Azzera filtro
SRW Automation & Service Logo

Cicli sicuri grazie alle barriere fotoelettriche PSENopt II

SRW ha scelto di implementare una soluzione di sicurezza senza barriera di Pilz su due diversi impianti: su un impianto di formazione e riempimento cartoni, dove i cartoni trasportati vengono formati e, successivamente, impilati in contenitori per il trasporto grazie a un robot; la sicurezza dell’intero ciclo viene garantita dalle barriere fotoelettriche PSENopt II di tipo 3.

Soluzione senza barriere grazie a PSENopt II di tipo 3
Logo Opel

Imballaggio sicuro del motore di Adam. Con SafetyEYE

Nella sede Opel di Vienna, ogni giorno vengono imballati fino a 10 container carichi di trasmissioni e motori che saranno inviati ai siti produttivi dislocati in ogni parte del mondo. Opel si affida a SatetyEye per uno svolgimento sicuro, efficiente e affidabile del processo di imballaggio.

Monitoraggio senza barriere con SafetyEYE
Logo Homag Group AG

PNOZmulti: automazione per la giunzione invisibile

Per la lavorazione dei bordi, nelle macchine per l'industria dell'arredamento, HOMAG impiega anche laser ad alta potenza oltre al sistema di sicurezza liberamente configurabile PNOZmulti di Pilz. In questo modo, HOMAG evita l'insorgere di possibili pericoli nella postazione di lavoro dell'operatore della macchina.

Protezione contro i rischi: con PNOZmulti
Logo Xactools GmbH

Servo-drive Pilz per tutti gli azionamenti

Xactools è specializzata in soluzioni specifiche di sistemi di alimentazione, pallettizzazione e misurazione. Grazie al servo-drive universale PMCtendo DD5 di Pilz e a una connessione Profinet, l'azienda è in grado di gestire e azionare tutti i motori con rapidità, precisione e semplicità.

Un regolatore potente per ogni tipo di azionamento
Logo Schweizer Electronic

Muovere locomotive in sicurezza grazie al sistema PSS 4000

L’azienda Schweizer Electronic AG, specializzata in soluzioni per il settore ferroviario, si occupa principalmente di soluzioni innovative per la sicurezza di cantieri, passaggi a livello, così come di sistemi di radiocomando per locomotive. Per il radiocomando di una locomotiva merci di Bombardier il sistema di automazione PSS 4000-R(ail), come interfaccia tra ricevitore e sistema di comando della locomotiva, verifica la plausibilità e la coerenza dei segnali e garantisce così il livello di sicurezza richiesto, SIL3.

Messa in sicurezza nel settore ferroviario con PSS 4000
Logo De Lijn

Metro più puntuali grazie al sistema di automazione PSS 4000

La società di trasporti De Lijn gestisce la linea metropolitana di Anversa, in Belgio. Nel punto di intersezione delle tre linee della metropolitana nel centro di Anversa, il comprovato sistema di automazione PSS 4000 con categoria di sicurezza SIL 4 ha sostituito il vecchio sistema ormai obsoleto. L’ammodernamento è avvenuto passo dopo passo senza interrompere il normale funzionamento.

Maggiori info sul sistema di automazione per il settore del trasporto su rotaia
Logo Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG

Soluzione di automazione riproducibile

Per i nuovi sviluppi, quali ad esempio i retrofit, Brodbeck - azienda specializzata in ingegneria meccanica - ha riconosciuto il valore aggiunto delle soluzioni di sicurezza e dei componenti Pilz che sono stati installati su numerosi impianti. Tra questi: il sistema di controllo PNOZmulti 2, il sistema di protezione dei ripari mobili PSENmlock e l'interruttore di sicurezza codificato PSENcode.

Soluzioni di automazione e sicurezza riproducibili