I ripari mobili generalmente sono collegatimeccanicamente al telaio della macchina oppure a una parte fissa posta nei pressi della macchina. Il riparo può essere fissato per mezzo di cerniere oppure essere posizionato su guide. Questo tipo di riparo può essere aperto senza l'utilizzo di attrezzi ed è efficace solo quando è chiuso.
Ripari mobili
Dispositivi di interblocco come soluzione di sicurezza
I ripari mobili possono essere collegati a un dispositivo di interblocco. Questo dispositivo garantisce che, ad es. nel caso in cui un riparo mobile venga aperto, ogni funzione pericolosa della macchina si arresti e ne impedisce in maniera affidabile un riavvio imprevisto.
Norme per ripari mobili
Norma | Titolo |
---|---|
EN ISO 14120 |
Sicurezza del macchinario |
EN ISO 14119 |
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi per la progettazione e la selezione |
Protezione contro l'avvio (il riavvio) inatteso di una macchina
Una volta azionato il riparo, uscendo dal campo protetto la macchina non può riavviarsi automaticamente. Il riavvio avviene solo tramite conferma per mezzo di un dispositivo di comando posto in un punto al di fuori dell'area pericolosa da cui si abbia una perfetta visuale dell'area stessa.
Questo è importante ad es. nel caso di ripristino dell'alimentazione in seguito ad un'interruzione oppure nel caso dell'avvio imprevisto di un azionamento a causa di un comando difettoso.
Norma per la protezione contro l'avvio (il riavvio) inatteso
Norma | Titolo |
---|---|
EN ISO 14118 |
Sicurezza del macchinario |
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch