Svizzera | italiano

Leggi e Norme in Australia / Oceania

Australia

In Australia il disegno e l'implementazione delle leggi sulla sicurezza spettano a stati e territori. Le singole leggi sulla sicurezza industriale e i relativi requisiti sono orientati in maniera molto simile. La legislazione si basa sul Work Health and Safety Act. Qui gli obblighi di sicurezza nei confronti delle persone stabiliscono diverse responsabilità. La legislazione federale OH&S include numerose prescrizioni e regolamentazioni di procedure della sicurezza per i diversi settori.

Importanza delle Norme

Le regolamentazioni di procedure in generale non sono vincolanti per legge. Nel sistema giuridico tuttavia spesso le misure per la progettazione sicura del luogo di lavoro vengono utilizzate come metro di valutazione. La non osservanza di queste misure può avere conseguenze molto serie.

Le prescrizioni spesso fanno anche riferimento alle Norme australiane emanate da un organismo indipendente chiamato „Standard Australia“. Le Norme australiane tuttavia, salvo alcune eccezioni degne di nota, non sono giuridicamente vincolanti. Anche queste vengono spesso utilizzate dalle autorità quando si tratta di valutare se siano state adottate misure sufficienti per la riduzione dei rischi.

Una delle Norme principali per la sicurezza delle macchine in Australia è la AS4024.1. L'osservanza di questa norma non è obbligatoria, ma rappresenta un mezzo eccellente di difesa in caso di reclami relativi ad omissione degli obblighi di accuratezza. D'altra parte la mancata osservanza di questa norma può avere conseguenze legali molto serie.

Orientamento internazionale