Svizzera | italiano

Equipaggiamento di sicurezza

Quali valori relativi alla sicurezza funzionale possono essere considerati per il calcolo di una funzione di sicurezza (con PAScal) per un sensore PT100? Sono disponibili valori standardizzati come, ad esempio, per i componenti pneumatici nel database generale?

Per il calcolo di una funzione di sicurezza in PAScal possono essere utilizzati i seguenti valori:

l’allegato C della norma EN ISO 13849-1 riporta valori normativi per i singoli componenti della tecnica di automazione. La tabella C1 ha per oggetto componenti soggetti a usura. Ad eccezione dei componenti idraulici, sono riportati i valori B10D dei relativi componenti.
(Il valore B10D indica il numero di cicli di commutazione, prima che il 10% dei componenti subisca un guasto pericoloso)

Inoltre, le tabelle C2-C7 hanno per oggetto i componenti elettronici. In questo caso, viene indicato il valore MTTFD. (MTTFD è un valore statistico definito con test di durata o previsioni di affidabilità in base alla probabilità di guasto pericoloso dei componenti in uso. Si tratta di un aspetto parziale considerato per il controllo di qualità dei componenti utilizzati.)
I sensori per la temperatura non sono indicati qui in dettaglio. In base alla situazione descritta, si raccomanda di basarsi su componenti con identico comportamento fisico.

In generale, vale quanto segue: Non deve essere calcolato solo il puro PT100, bensì anche eventuali unità di controllo o amplificatori di misurazione collegati a PT100.