Svizzera | italiano

Dispositivi di sicurezza

Sugli impianti nuovi è necessario montare sempre un modulo di sicurezza per l’arresto di emergenza o può essere utilizzata anche una “versione con contattore”?

Domanda: Dobbiamo sostituire un quadro elettrico per il sistema di controllo di una ventola, dove la funzione di arresto di emergenza è realizzata, come si usava in passato, con un semplice contattore che viene disattivato con il pulsante di arresto di emergenza. Un contatto del contattore disattiva il sistema di comando. Sull’impianto che deve essere modificato è necessario prevedere un un modulo di sicurezza per l’arresto di emergenza o si può utilizzare la stessa forma già in uso? Sugli impianti nuovi è necessario montare un un modulo di sicurezza per l’arresto di emergenza o sugli impianti “semplici” può essere utilizzata anche una “versione con contattore”?

Risposta: Una funzione di arresto di emergenza può essere realizzata mediante un pulsante che agisce direttamente su un contattore ad apertura forzata.
Tuttavia, il livello della funzione di sicurezza viene limitato a un valore, es. Performance Level C (in base a quanto illustrato nella domanda si presuppone che il sistema sia monocanale.
Se il Performance Level “c” soddisfa adeguatamente la funzione di sicurezza non è necessario utilizzare un modulo di sicurezza.