Domanda: Una linea (vecchia) è dotata di un’arresto di emergenza generale (PNOZ5 con PZE5, monocanale) e un arresto di emergenza di zona (PNOZ5 con PZE5, monocanale). Ora, una parte della linea deve essere ammodernata e l’arresto di emergenza di zona verrà fornito nella versione bicanale. Il montatore ha affermato che non è consentito combinare circuiti monocanale e doppio canale e, di conseguenza, è necessario realizzare tutto nella versione doppio canale? Purtroppo, non ho trovato una risposta adatta, ma credo di ricordare che per l’arresto parziale della linea (arresto di emergenza) il mix sia consentito.
Risposta: Il tipo di arresto di emergenza e/o arresto di emergenza di zona dipende dall’esito della Valutazione dei rischi della linea.
Tuttavia, un arresto di emergenza e/o arresto di emergenza di zona deve essere realizzato in modo da arrestare in sicurezza, il rischio più alto della linea sul quale agisce il pulsante.
Se gli arresti di emergenza di zona a causa dei rischi delle parti della linea sono stati realizzati nella versione a doppio canale, anche l’arresto di emergenza di livello superiore deve essere a doppio canale per evitare una riduzione della sicurezza.