Svizzera | italiano

Sicurezza nelle aziende

Quali dispositivi di sicurezza possono essere esclusi per la messa in servizio?

Ci occupiamo spesso di impianti laser CNC e non sappiamo con certezza cosa sia consentito. Per la messa in servizio del laser, ad esempio, è necessario escludere le misure di protezione dei raggi. Anche l’alloggiamento di protezione dei servoassi deve essere aperto a scopo di regolazione. Come è possibile conciliare tutto ciò con i requisiti della Direttiva Macchine? Quali misure di sicurezza possono e/o devono essere adottate?

La messa in servizio è una fase di vita che deve essere considerata nella Valutazione dei Rischi. Al momento della messa in servizio non sono ancora implementate/installate tutte le funzioni di sicurezza.

Non esiste un elenco che indica quali funzioni di sicurezza possano o non possano essere disattivate per la messa in servizio. Se le funzioni di sicurezza non sono ancora state realizzate o sono momentaneamente inattive, è necessario adottare misure supplementari. Tuttavia, queste misure variano a seconda della linea e non possono essere definite in modo univoco a priori.

 

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com