Svizzera | italiano

Nozioni normative

E’ vero che non sono necessarie misure di sicurezza supplementari contro lo schiacciamento se la velocità di sollevamento di un elevatore di cassette ad azionamento manuale è bassa?

E’ vero che non sono necessarie misure di sicurezza supplementari (protezione perimetrale, barriera fotoelettrica, bordi sensibili) contro lo schiacciamento causato dal carico verso l’alto e verso il basso se la velocità di sollevamento di un elevatore di cassette ad azionamento manuale è bassa (valore limite 2m/min)? Esiste una Norma di tipo C a tal riguardo (es. DIN 1570 per tavole di sollevamento)?

In generale, è necessario eseguire una Valutazione dei Rischi per l’elevatore, che rappresenta la base per la costruzione e la protezione dell’elevatore stesso.

Se l’elevatore risponde ai requisiti della EN 1570-1, è necessario applicare questa Norma.


Ulteriori informazioni:

La prima fase per la sicurezza delle macchine: la Valutazione dei Rischi

 

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com