Quando si può parlare di “persona idonea”?

Con l’espressione “persona idonea” si intende una persona dotata delle conoscenze specifiche necessarie per controllare le attrezzature da lavoro e le linee soggette a verifica. Le conoscenze specifiche possono essere acquisite mediante formazione professionale, esperienza professionale e attività professionale svolta in tempi recenti. Ciò è indispensabile per garantire la comprensione affidabile degli aspetti legati alla tecnica di sicurezza (v. anche §2 par. 7 BetrSichV).

Le conoscenze specifiche necessarie possono variare in base alla complessità delle diverse verifiche.

L’esperienza professionale presuppone che la persona idonea abbia utilizzato per un periodo dimostrato della sua vita lavorativa attrezzature simili a quelle da controllare e conosca il relativo funzionamento oggetto della verifica.

L’attività professionale recente è costituita da adeguata formazione continua, es. corsi di formazione della persona idonea ed esecuzione di numerose verifiche annuali per mantenere la pratica professionale. In assenza di pratica professionale è necessario partecipare alle verifiche di terzi per raccogliere nuove esperienze legate alle verifiche e le relative conoscenze specifiche necessarie. Una persona idonea deve inoltre conoscere la Betriebssicherheitsverordnung (Direttiva sulla sicurezza nelle aziende) e il relativo corpus di regole tecniche, ma anche le altre norme sulla sicurezza sul lavoro vigenti a livello statale e relativo corpus di regole e i regolamenti degli  enti assicurativi contro gli infortuni e altri regolamenti ancora (ad es. le norme) in modo tale da sapere valutare lo stato di sicurezza degli strumenti di lavoro.
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
Questo articolo è stato utile?