Svizzera | italiano

Dispositivi di sicurezza

Per semplificare un collegamento (strutturato secondo la Cat. 4) è possibile attivare in serie più pulsanti di arresto di emergenza?

Nell’architettura della categoria 4 è consentito il collegamento in serie dei pulsanti di arresto di emergenza poiché
l’arresto di emergenza è solo un dispositivo di protezione secondario.

Si presuppone che l’arresto di emergenza venga azionato solo in situazioni pericolose - quindi viene azionato unicamente un pulsante di arresto di emergenza.
Nell’ambito della valutazione dei pericoli secondo BetrSichV l’utilizzatore deve stabilire con quale frequenza e in quale forma debbano essere verificate le funzioni di sicurezza.

Dov’è il limite?
Il limite è costituito dal Performance Level. Il collegamento in serie di più componenti di sicurezza peggiora il risultato complessivo. Di conseguenza, se con il collegamento in serie dei pulsanti di arresto di emergenza viene raggiunto il PL richiesto, il numero di pulsanti collegati è irrilevante.

Ogni pulsante è considerato un SRP/CS in conformità alla Norma EN ISO 13849-1?
Nella considerazione della sicurezza è possibile collegare in serie tutti i pulsanti di arresto di emergenza, ciò significa che è necessario creare solo un SRP/CS.
Tuttavia, come descritto qui sopra, il collegamento in serie può peggiorare il PL e quindi è possibile che vengano creati più SRP/CS.