Secondo la Direttiva macchine 2006/42/CE si parla di un insieme di macchine se singole macchine sono funzionalmente collegate e/o disposte in modo da essere considerate un’unità chiusa.
Ciò significa che i componenti dell’impianto
- sono disposti in modo da essere considerati come un’unità (in particolar modo sono correlati in termini di spazi)
- operano come un insieme, cioè interagiscono orientati verso un obiettivo comune (es. produzione di una banda di carta)
- sono azionati come un insieme (sistema di controllo comune o collegato)
- funzionano come un insieme e dal punto di vista della tecnica di sicurezza costituiscono un’unità.
Ai sensi della Direttiva Macchine, non sussiste un insieme di macchine se un complesso globale comprende macchine singole autonome o parti di impianto collegate tra loro dal punto di vista funzionale e di controllo ma, ad esempio, non costituiscono un’unità a livello di tecnologia di sicurezza. Ciò avviene ad esempio se, a seguito del collegamento, non si verificano pericoli o si verificano solo pericoli non rilevanti alle interfacce.
1. Relazione della tecnica di produzione?
Sì | Vai a 2. |
No | Dichiarazione di conformità UE e marcatura CE delle singole macchine |
2. Relazione della tecnica di produzione?
Sì | Insieme di macchine ai sensi della Direttiva macchine, dichiarazione di conformità UE e marcatura CE per l’insieme di macchine |
No | Dichiarazione di conformità UE e marcatura CE delle singole macchine |