Perché il LED “fault” si accende con luce fissa rossa in seguito alla sostituzione della chipcard?

Sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti

Il programma applicativo sulla chipcard deve essere identico al programma applicativo della memoria interna del dispositivo base PNOZmulti. La verifica del programma applicativo viene eseguita da PNOZmulti ad ogni riavvio. Se i programmi applicativi sono diversi, si accende il LED “fault” di PNOZmulti. Per importare il programma applicativo dalla chipcard è necessario eseguire la procedura seguente.

PNOZ m0p / m1p / m2p / m3p:

  • Togliere la tensione a PNOZmulti.
  • Inserire la chipcard con il nuovo programma applicativo nel dispositivo.
  • Ponticellare l'uscita OA0 e l'ingresso i19.
  • Ripristinare la tensione.
  • Il LED DIAG lampeggia con luce gialla.
  • Togliere nuovamente la tensione.
  • Rimuovere il ponticello tra l'uscita OA0 e l'ingresso i19.
  • Ripristinare la tensione.
  • PNOZmulti si riavvia con il nuovo programma

PNOZmulti mini e PNOZmulti 2:

  • Togliere la tensione a PNOZmulti.
  • Inserire la chipcard con il nuovo programma applicativo nel dispositivo.
  • Ripristinare la tensione.
  • Quando sul display vengono visualizzati il nome del progetto e "Accept?", tenere premuto il selettore rotativo per 5 secondi e quindi rilasciarlo.
  • PNOZmulti si riavvia con il nuovo programma
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
Questo articolo è stato utile?