Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Safety Calculator PAScal

Software di calcolo per la verifica della sicurezza funzionale

Il Safety Calculator PAScal calcola il PL (Performance Level) e il SIL (Safety Integrity Level) raggiungibili dalle funzioni di sicurezza di macchine e impianti, in relazione ai componenti utilizzati. Il risultato viene verificato con il PL richiesto secondo EN ISO 13849 e il SIL secondo EN/IEC 62061. Il software indica, inoltre, quando è necessario effettuare operazioni di manutenzione. Scoprite le potenzialità di PAScal in questa divertente animazione!

Download gratuito e contatti

La versione senza licenza (libera) di PAScal è disponibile per il download gratuito. A seconda delle esigenze, è possibile acquistare chiavi di licenza per poter utilizzare la versione completa del software Safety Calculator, con numerose funzioni aggiuntive.

Per qualsiasi domanda su Pascal è possibile contattare la hotline internazionale Pilz al numero: +49 711 3409-444 oppure all'indirizzo e-mail support@pilz.com.

Approfittate dei vantaggi del software di calcolo Safety Calculator PAScal!

  • Calcolo di funzioni di sicurezza secondo EN ISO 13849-1
  • Gestione affidabile e completa di grandi progetti
  • Garanzia di una collaborazione ottimale del team grazie alla gestione decentralizzata dei progetti sulla rete aziendale
  • Reperimento facile dei componenti mediante la funzione di ricerca
  • Aggiornamento automatico dei progetti in caso di modifiche della libreria
  • Report e utilizzo in 6 lingue
  • Certificazione dei calcoli da parte di TÜV Süd
  • Affidabilità dei dati (PAScal è installato sul vostro sistema)
  • Possibilità di acquisire dati dai tool di elaborazione dedicati all’Analisi dei rischi
  • Importazione ed esportazione di componenti dalla libreria del costruttore indipendentemente dal prodotto (formato VDMA 66413, Sistema, Excel, formato PAScal ecc.)
Approfittate dei vantaggi del software di calcolo Safety Calculator PAScal!

Prestazioni al top con molte funzionalità

Prestazioni al top con molte funzionalità
  • PAScal supporta il formato libreria VDMA 66413
  • Rappresentazione univoca dei dati per tutti i costruttori
  • Grazie all'editor possibilità di creare librerie personalizzate di componenti come pure di effettuare l'esportazione in altri formati ad esempio nel formato libreria VDMA 66413

Applicazioni

Fase 1 – Creazione di un progetto secondo EN ISO 13849-1

La prima fase consiste nel registrare i dati generali del progetto o della macchina. Ciò può avvenire per mezzo di una determinata procedura operativa oppure direttamente durante la gestione di un progetto. È possibile costituire una sequenza automatica delle versioni, tramite la data effettiva, oppure assegnare liberamente un numero alle singole versioni.

Creazione di un progetto secondo EN ISO 13849-1

Fase 2 – Creazione della funzione di sicurezza secondo EN ISO 13849-1

In seguito le funzioni di sicurezza vengono correlate passo per passo ad ogni singolo rischio. È quindi possibile denominare e fornire una descrizione delle funzioni di sicurezza. Il PLr richiesto (secondo EN ISO 13849-1) può essere inserito direttamente oppure tramite grafico dei rischi.

Creazione della funzione di sicurezza secondo EN ISO 13849-1

Fase 3 - Configurazione delle funzioni di sicurezza secondo EN ISO 13849-1

A questo punto le singole funzioni di sicurezza vengono configurate secondo gli schemi elettrici disponibili. Grazie alle librerie complete, è necessario acquisire autonomamente solo alcuni componenti. I componenti possono essere inseriti tramite semplice "Drag and Drop" dalle librerie alla finestra dell'editor.

Funzione di ricerca per componenti diversi

Più librerie e componenti sono a disposizione, più rapidamente sarà possibile identificare i componenti corretti secondo EN ISO 13849: a questo scopo è possibile utilizzare una funzione di ricerca. Dopo aver selezionato il dispositivo base, è necessario scegliere tra le diverse versioni o tipi di utilizzo del dispositivo stesso. E' possibile aggiungere ulteriori documenti, immagini, circuiti elettrici o altro in qualsiasi momento e rendere ancora più efficace la valutazione.

Nel caso dei componenti, si tratta di prodotti la cui usura dipende dai cicli di commutazione? In questo caso un software di conversione integrato permette di comunicare questi valori in maniera diversa rispetto a come vengono comunemente indicati. I dati necessari per ciascun dispositivo o per ciascuna struttura sono indicati nel Safety Calculator.

Il software calcola anche il CCF (= Common Cause Failure: guasto da causa comune). A tale scopo, il questionario della norma EN ISO 13849-1 funge da checklist che consente di commentare gli inserimenti.

Fino a che il livello di sicurezza PLr richiesto non è raggiunto, compaiono avvertimenti per messaggi di allarme accanto agli elementi critici. Durante la fase di configurazione, nella scheda "Risultati SRP/CS" è possibile visualizzare lo stato attuale della valutazione di tutte le funzioni di sicurezza secondo EN ISO 13849- 1 o EN 62061.

Configurazione della funzione di sicurezza secondo EN ISO 13849-1
Funzione di ricerca per componenti diversi
Elenco di domande secondo la Norma EN ISO 13849-1 sotto forma di checklist

Fase 4 – Valutazione conclusiva e report secondo EN ISO 13849-1

Il rapporto conclusivo contiene tutte le informazioni necessarie all'archiviazione. Contenuto, modello e lingua del rapporto possono essere adeguati alle singole esigenze.

Raramente è necessario creare un progetto nuovo da zero; solitamente per il progetto successivo è possibile riutilizzare molti elementi. La determinazione del livello di sicurezza secondo EN ISO 13849-1 diventa così un gioco da ragazzi!

Valutazione conclusiva e report secondo EN ISO 13849-1

Nostra gamma di prodotti: Safety Calculator PAScal

Safety Calculator PAScal - Licenze

A seconda delle esigenze, è possibile scegliere la licenza più adatta per il Safety Calculator PAScal.