Svizzera | italiano

Le “pietre miliari” della tecnologia

Grazie a prodotti innovativi, Pilz ha scritto importanti capitoli della storia industriale. Nel settore della tecnica di controllo Pilz è stata una delle prime aziende a fornire queste soluzioni. Nel 1986 è stato sviluppato un interruttore compatto e in una custodia che sostituiva il cablaggio complicato di contattori. Gli ingegneri Pilz addetti allo sviluppo si sono basati sul know-how esistente e hanno concepito il marchio PNOZ. L’interruttore di arresto di emergenza PNOZ è stato il primo dispositivo di sicurezza e fino a oggi quello più utilizzato al mondo. È l’essenza stessa degli interruttori di sicurezza, qualcosa di imprescindibile.

Dall’ultimissima generazione di dispositivi di sicurezza PNOZmulti
EUROPILZ SYSTEM

La nascita degli odierni sistemi per il controllo della sicurezza programmabili è da fare risalire al 1969 quando Pilz sviluppò EUROPILZ SYSTEM, una gamma completa di interfacce in formato standard Europeo o “Eurocard” per la realizzazione di sistemi di controllo industriali. Su tale base, nel 1974 Pilz è stata in grado di rispondere all’esigenza del mercato di una “programmazione libera” sviluppando il sistema di controllo PC4K, a cui fecero seguito, nel 1976, PITRONIK Compact e PITRONIK P8 con possibilità di essere programmati liberamente grazie a un set di programmazione e ai PC comunemente in commercio. Nel 1995 nacque il primo sistema di sicurezza programmabile PSS 3000. Con questo sistema Pilz ha inaugurato un nuovo percorso che parte dall’elettromeccanica per arrivare alla soluzione elettronica di applicazioni orientate alla sicurezza.

In sintesi: le principali innovazioni di Pilz

1964 Uno dei primi relè – Il relè temporizzato a mercurio
1968 >Il primo relè a comando bimanuale - Serie S-68
1969 Il primo sistema di controllo – EUROPILZ SYSTEM
1974 Il primo sistema di controllo programmabile – PC4K
1986 Sistemi PLC flessibili – PITRONIK P9
1987 Il modulo di sicurezza per l'arresto di emergenza PNOZ
1995 Il primo sistema di sicurezza programmabile PSS 3000
1999 Il primo sistema fieldbus sicuro – SafetyBUS p
2002 I primi moduli di controllo compatti configurabili – PNOZmulti
2004 Il primo interruttore di sicurezza codificato PSENcode
2006 Il primo sistema di visione di sicurezza – SafetyEYE
2009 Il primo sistema di automazione per la sicurezza e l’automazione – PSS 4000
2013 La prima certificazione internazionale per la sicurezza delle macchine – CMSE®
2016 Il software di visualizzazione web-based – PASvisu
2016 La prima barriera fotoelettrica di tipo 3 - PSENopt II
2018 I primi moduli Service Robotics - PRBT, PRCM, PRTM, ROS
2018 Il primo prodotto per il settore Industrial Security - SecurityBridge
2019 CECE - La prima qualifica certificata per la Marcatura CE

 

Sviluppi top: dal relè a mercurio fino alla soluzione robotica completa

Il primo produttore di dispositivi per l’elettronica industriale

Insieme al proprio team di esperti, oggi come allora, Pilz ha promosso importanti Norme e Direttive per perseguire una visione univoca in termini di sicurezza degli impianti. Già negli anni ‘70, Pilz ha stabilito gli standard a livello di normazione dei componenti elettronici. In collaborazione con la grande industria ha sviluppato infatti una norma, Montaggio su guida DIN 35 mm, che si è poi imposta come standard.
In qualità di azienda leader dell’automazione, Pilz si afferma come primo produttore nel settore elettronico per applicazioni industriali, lanciando sul mercato relè elettronici a norma DIN. Il relè temporizzato secondo norma della serie "N-35" poteva essere applicato direttamente su una guida DIN, consentendo così ai clienti un montaggio più rapido. Su questa base, i relè furono in seguito integrati con altri prodotti, come ad esempio i relè di controllo o quelli a comando bimanuale, e quindi impiegati per ulteriori applicazioni.

1970 Serie relè N-35

Insieme verso il successo: i compagni di viaggio di Pilz

Qui la storia prende vita: scoprite dai nostri ex-dipendenti e collaboratori tutto sull’epoca in cui furono sviluppate le “pietre miliari” della tecnologia e come hanno partecipato attivamente alla storia di questa azienda e della sua famiglia.

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de