Svizzera | italiano

Ostfildern, 15 gen 2019

Nuova certificazione "CECE – Certified Expert in CE Marking" - Marcatura CE "top-level"

A complemento della propria offerta in formazione internazionale, Pilz ha aggiunto un'ulteriore qualifica certificata da TÜV: il nuovo corso di specializzazione "CECE – Certified Expert in CE Marking" eroga conoscenze approfondite su tutte le fasi necessarie per il conseguimento della Marcatura CE.

Tutte le macchine che sono entrate per la prima volta nello Spazio Economico Europeo dopo il 1° gennaio 1995, sono soggette alla Direttiva Macchine (versione attualmente in vigore 2006/42/CE) e devono quindi essere provviste di apposita marcatura CE, indipendentemente dal luogo di fabbricazione. La relativa procedura di valutazione della conformità che è necessario eseguire prevede la conoscenza approfondita di ogni singola fase.

Competenza completa. Per tutte le macchine
Il corso per il conseguimento della qualifica "CECE – Certified Expert in CE Marking" consente di ottenere le competenze necessarie per la Marcatura CE di macchine nuove, esistenti o modificate in conformità alla giurisdizione e alle norme vigenti. In tal senso, il programma si rivolge principalmente ai produttori di macchine, a importatori e integratori, ma anche a tutte le persone coinvolte nel processo di marcatura CE.
Il training esamina l'intero processo di marcatura CE per tutte le tipologie di macchina: basandosi su un modello virtuale viene illustrato il percorso da seguire, dalla valutazione del rischio fino all'applicazione della targhetta CE. Il valore aggiunto per i partecipanti al corso è rappresentato dalla consolidata esperienza dei formatori e grazie ad applicazioni esemplificative dettagliate e alla partecipazione ai workshop inclusi nel training sarà possibile mettere in pratica quanto appreso a livello teorico.

Una certificazione riconosciuta in tutto il mondo
La qualifica è riconosciuta e certificata a livello internazionale. Ciò significa che le controllate Pilz hanno facoltà di erogare questa formazione nella rispettiva lingua nazionale e con contenuti omogenei.
Al termine del programma di formazione, i partecipanti al corso sostengono un esame con test a scelta multipla. Una volta superato l'esame, si riceverà l'
attestato rilasciato da TÜV-NORD e riconosciuto a livello internazionale di "CECE – Certifed Expert in CE Marking".

Fissare standard aziendali
Questa certificazione non è opportuna solo a livello individuale: le aziende che operano in ambito internazionale possono implementare questa qualifica come standard interno. In questo modo è possibile realizzare, in ogni sede, un livello di competenza omogeneo con particolare riferimento al processo di marcatura CE e alle norme e direttive pertinenti.

Con il corso di perfezionamento
Con il corso di perfezionamento

Con il corso di perfezionamento "CECE - Certified Expert in CE Marking" i partecipanti conseguono il livello massimo di qualifica e competenza nell'area della marcatura CE.

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Stampa settoriale e specializzata

Telefono: +49 711 3409 - 158
E-mail: m.kurth@pilz.de