Svizzera | italiano

Ostfildern, 29 mag 2018

Più efficienza e maggiore sicurezza per le presse. - Pilz espande i moduli compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 con i moduli di uscita a semiconduttore bipolari PNOZ m EF 8DI2DOT

Il nuovo modulo PNOZ m EF 8DI2DOT collegabile ai moduli di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti 2 di Pilz garantisce una supervisione sicura delle presse meccaniche. In questo modo è possibile controllare in modo semplice e sicuro le valvole di sicurezza delle presse e altri attuatori che devono essere commutati bipolarmente. L'azionamento delle presse meccaniche può così non solo essere gestito in modo più sicuro ma anche in maniera considerevolmente più produttiva.

I nuovi moduli bipolari supportano gli utilizzatori che ritengono imprescindibile l'efficienza delle proprie presse.

Un modulo per tutte le funzioni di sicurezza
Tante funzioni – un'unica soluzione: il nuovo modulo di uscite a semiconduttore bipolari è provvisto di due uscite di sicurezza con tecnologia a semiconduttore che consentono di controllare le valvole di sicurezza delle presse o altri attuatori per i quali è necessaria una commutazione bipolare. Gli 8 ingressi del nuovo modulo possono essere configurati con un tempo di filtro personalizzato al fine di consentire un funzionamento privo di guasti/errori con differenti segnali di ingresso. A seconda dell'applicazione si consegue il PL “e” secondo EN ISO 13849-1 e/o SIL CL 3 secondo IEC 62061. In combinazione con uno dei dispositivi base PNOZmulti 2, con il nuovo modulo di uscita a semiconduttore PNOZ m EF 8DI2DOT è quindi possibile supervisionare in totale sicurezza le funzioni di sicurezza di una pressa completa.

Vasta scelta di moduli per presse
I moduli certificati per le presse del tool software PNOZmulti Configurator consentono un impiego semplice e conveniente. La configurazione delle modalità operative, quali regolazione, corsa automatica e singola, supervisione delle camme meccaniche o di apparecchi elettrosensibili di protezione, è realizzabile in modo semplice come la supervisione della trasmissione meccanica a livello di rottura dell'albero, la gestione delle valvole di sicurezza delle presse e l'attivazione della corsa mediante comando bimanuale. I tempi di engineering ridotti consentono una pianificazione e una progettazione rapide e convenienti.

Tutto perfettamente sincronizzato, anche in applicazioni complesse
Per ciascun modulo di espansione viene configurato un programma modulo autonomo mIQ provvisto di impostazioni specifiche del modulo con granularità fine e 256 linee di connessione supplementari nel tool software. Il programma applicativo è composto da un programma principale e uno e/o più programmi modulo. La configurazione degli elementi di una pressa ha luogo direttamente nel programma del modulo, mentre l'elaborazione del programma avviene a livello decentralizzato nel modulo raggiungendo quindi un tempo di ciclo considerevolmente breve pari a circa 3 ms.
Il controllo dell'uscita è molto rapido, quindi sono possibili tempi di risposta < 8 ms. Ne consegue la possibilità di disattivare le presse con maggiore rapidità, fatto questo che incrementa il livello di sicurezza per l'operatore.

Maggiori informazioni sui moduli di espansione per i sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2

Il nuovo modulo di uscite a semiconduttore bipolari PNOZ m EF 8DI2DOT collegabile ai moduli di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti 2 è idoneo per la sicurezza di tutta la pressa.
Il nuovo modulo di uscite a semiconduttore bipolari PNOZ m EF 8DI2DOT dei moduli di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti 2 è idoneo per la sicurezza di tutta la pressa.

Il nuovo modulo di uscite a semiconduttore bipolari PNOZ m EF 8DI2DOT dei moduli di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti 2 è idoneo per la sicurezza di tutta la pressa.

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Stampa settoriale e specializzata

Telefono: +49 711 3409 - 158
E-mail: m.kurth@pilz.de