Svizzera | italiano

Ostfildern, 13 nov 2017

Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 con nuove funzioni di controllo del movimento - SLA-M e SAR-M per motori

Per i moduli di Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM e 2MM dei sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 sono già disponibili due nuove funzioni di sicurezza per il controllo dei motori: l’accelerazione limitata in sicurezza SLA-M (Safely Limited Acceleration) e il range di accelerazione sicura SAR-M (Safe Acceleration Range). Le nuove funzioni di Motion Monitoring sono disponibili dalla versione software 10.6 del PNOZmulti Configurator. Queste funzioni aumentano la sicurezza e la produttività di macchine e impianti.

Accelerare in tutta sicurezza
I moduli di espansione di Motion Monitoring offrono funzioni di sicurezza conformi a EN 61800-5-2 per il controllo di sicurezza dei movimenti.
La funzione SLA-M controlla in modo sicuro l’accelerazione massima del motore impedendo che quest’ultimo superi il valore limite previsto per l’accelerazione. La funzione SAR-M garantisce che l’accelerazione controllata in sicurezza rimanga all’interno di un range di valori limiti prestabiliti. In questo modo è possibile controllare in tutta sicurezza applicazioni degli assi, come ad esempio gli assi dei mandrini o di movimentazione, in tutti i settori, compreso quello dell’energia eolica.

Il software che fa muovere
Per PNOZmulti 2 la configurazione di tutte l funzioni di sicurezza avviene mediante il tool software PNOZmulti Configurator, che consente di definire con la massima semplicità valori limite e range di valori da rispettare. Per i moduli di Motion Monitoring viene configurato un programma modulo mIQ indipendente che viene poi eseguito localmente sul modulo. E’ possibile la configurazione a granularità fine di più campi di controllo. Grazie a 256 linee di collegamento aggiuntive è possibile un programma applicativo più potente. Il programma modulo garantisce la disattivazione ritardata sicura anche in caso di avaria del dispositivo base. Il programma modulo garantisce più flessibilità e consente di ridurre i tempi di intervento.

Numerose funzioni per la sicurezza
L’accelerazione limitata in sicurezza e il range di velocità sicura completano le funzioni di sicurezza già disponibili: arresto sicuro 1(SS1), arresto sicuro 2 (SS2), range di velocità sicura (SSR), controllo sicuro della velocità (SSM), direzione sicura del movimento (SDI) e arresto operativo sicuro (SOS). Queste funzioni sono disponibili dalla versione hardware 2.2 e garantiscono un’elevata disponibilità dell’applicazione legata al motore.

Numerosi moduli per numerose funzioni
Il modulo di Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM può controllare un asse, mentre il modulo PNOZ m EF 2MM controlla 2 assi. I moduli trasmettono lo stato dei valori controllati al dispositivo base. Mediante un modulo fieldbus i valori possono essere trasmessi a un sistema di comando di livello superiore. I moduli di espansione soddisfano i requisiti delle norme EN IEC 61508 fino SIL 3 e EN ISO 13849-1 fino PL e. In questo modo è possibile monitorare in modo comodo e sicuro i movimenti pericolosi.

Per maggiori informazioni sul prodotto visitate il sito www.pilz.com, Webcode web150385

Pilz sarà presente alla SPS IPC Drives nel Pad. 9, stand 370. Per ulteriori informazioni: www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives

 

Per i moduli di Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM e 2MM dei sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 sono disponibili due nuove funzioni di sicurezza per il controllo dei motori.
Per i moduli di Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM e 2MM dei sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 sono disponibili due nuove funzioni di sicurezza per il controllo dei motori.

Per i moduli di Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM e 2MM dei sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 sono disponibili due nuove funzioni di sicurezza per il controllo dei motori.

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Stampa settoriale e specializzata

Telefono: +49 711 3409 - 158
E-mail: m.kurth@pilz.de