Svizzera | italiano

Lentate sul Seveso, 18 mar 2016

Pilz presenta il nuovo sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmlock - per un controllo affidabile dei ripari

Pilz amplia la famiglia di sistemi di sicurezza per ripari mobili grazie al nuovo dispositivo PSENmlock. PSENmlock combina controllo sicuro dei ripari mobili e blocco di sicurezza per la protezione di persone e processi produttivi fino al livello di sicurezza più elevato PL "e" in un unico sistema. Grazie alla struttura robusta, alle dimensioni compatte e alle diverse opzioni di montaggio l'utilizzo e il montaggio di PSENmlock avvengono in modo molto semplice e flessibile.

PSENmlock è un dispositivo affidabile ed efficiente per il controllo di ripari sia di piccole dimensioni che di grandi dimensioni e peso considerevole: porte scorrevoli e a battente, coperchi e sportelli. La versatilità di applicazioni è garantita dall'attuatore, che può essere posizionato in maniera flessibile per ottenere un'elevata compensazione della tolleranza e una capacità funzionale illimitata anche nel caso di ripari disallineati. L'interblocco senza tensione funziona grazie a un magnete bistabile che riduce il consumo energetico del sistema di sicurezza per ripari mobili. Le informazioni di diagnostica possono essere rilevate agevolmente da diverse posizioni di montaggio: i LED disposti sui tre lati della custodia assicurano una diagnostica intuitiva indipendentemente dalla modalità di installazione.

Irresistibilmente forte
Grazie alla forza di bloccaggio di 7500 N e alla forza di arresto di 30 N il sistema di sicurezza impedisce l'apertura involontaria del riparo mobile. PSENmlock è particolarmente indicato anche per macchine con inerzia pericolosa, ad es. lame rotanti, volani o robot, che richiedono obbligatoriamente un interblocco di sicurezza fino a PL "d" o "e". Il blocco del riavvio meccanico integrato impedisce inoltre l'attivazione accidentale dell'interblocco, eliminando la necessità di accessori separati. Il blocco del riavvio non solo rende più sicuro il funzionamento della macchina, ma permette di escludere un riavvio accidentale anche durante le operazioni di manutenzione.

Sicurezza prima di tutto!
L'apertura involontaria o precoce del dispositivo di sicurezza rappresenta il rischio maggiore per la sicurezza dell'utilizzatore nel caso di macchine con inerzia. In questi casi è essenziale impedire che si verifichi una situazione pericolosa alla disattivazione di un interruttore. Il comando bicanale dell'interblocco di PSENmlock garantisce l'assenza di pericolo all'apertura del riparo. Anche i guasti, ad es. un cortocircuito, vengono rilevati in sicurezza in modo da impedire l'apertura involontaria del riparo.

 

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili al link
https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?category=00106002227123

Pilz è presente alla fiera di Hannover presso il pad. 9, stand D17 e presso il collettivo SmartFactory KL al pad. 8, stand D20.

Ulteriori informazioni al link: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe o tramite webcode web9481.

 

 

Il solido sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmlock Pilz combina interblocco di sicurezza e protezione di persone e processi produttivi in un unico sistema, ed è particolarmente indicato per macchine con inerzia pericolosa.
Il solido sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmlock Pilz combina interblocco di sicurezza e protezione di persone e processi produttivi in un unico sistema, ed è particolarmente indicato per macchine con inerzia pericolosa.

Il solido sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmlock Pilz combina interblocco di sicurezza e protezione di persone e processi produttivi in un unico sistema, ed è particolarmente indicato per macchine con inerzia pericolosa.

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Stampa settoriale e specializzata

Telefono: +49 711 3409 - 158
E-mail: m.kurth@pilz.de