Svizzera | italiano

Ostfildern, 1 ott 2015

Con orientamento ai valori verso il successo - i valori rappresentano la base del futuro

Il 2015 è un anno memorabile per Pilz: - Apertura del primo sito produttivo al di fuori dell'Europa, nella città cinese di Jintan Nuova costruzione del polo produttivo e logistico a Ostfildern e ampliamento della sede grazie a Pilz Campus Con il nuovo logo Pilz desidera sottolineare anche visivamente la propria posizione in qualità di fornitore di soluzioni complete per le funzioni di sicurezza e automazione. - Pilz lancia sul mercato il proprio software di visualizzazione web-based PASvisu - Per la prima volta Pilz conta oltre 2.000 dipendenti. I segnali indicano una crescita di Pilz. Alla base della crescita ci sono valori e convinzioni fondamentali.

La convivenza nella sfera privata è caratterizzata da regole e convenzioni di comportamento comuni, allo stesso modo l'interazione in azienda si basa su fondamentali valori tradizionali. Per Pilz questi valori hanno radici cristiane. I valori vissuti comprendono la stima reciproca, il comportamento rispettoso, la sincerità, l'apertura, la fedeltà, l'affidabilità, la disponibilità e la diligenza. In questo modello è ben radicata l'idea del dipendente che pensa e agisce in modo responsabile dal punto di vista imprenditoriale. Come azienda a conduzione familiare, Pilz si identifica con i propri dipendenti. Il comportamento sul mercato e verso i clienti è caratterizzato dalla fiducia, dall'affidabilità e dal coraggio.

La fiducia è un impegno
Da diversi anni i prodotti e le soluzioni Pilz garantiscono la sicurezza e l'incolumità delle persone ovunque ci siano movimenti o eventi pericolosi, come nei capannoni delle fabbriche, ad esempio presse o macchine CNC o anche in ambito pubblico su funivie, parchi divertimento, teatri, tecnica su rotaia o in grandi edifici. Il presupposto consiste nella fiducia riposta nella tecnica di Pilz e questo rappresenta un grande impegno

Coraggio innovativo
Pilz offre soluzioni di automazione complete con competenza specifica a livello di sicurezza. Queste soluzioni comprendono sensori, sistemi di sicurezza ed attuatori. Da quest'anno la gamma di soluzioni è stata ampliata e comprende anche soluzioni di visualizzazione personalizzate.

La soluzione di visualizzazione web-based PASvisu consente all'utente di monitorare l'intera automazione. L'utilizzo di questa soluzione software basata sul web apre nuove opportunità in termini di utilizzo delle macchine, osservazione, analisi e manutenzione. Affinché una soluzione di visualizzazione abbia prestazioni elevate è indispensabile che sia integrata nella soluzione di comando e controllo dell'impianto. Pilz ha seguito proprio questa filosofia per lo sviluppo di PASvisu, iniziato nel 2012: Per le funzioni di visualizzazione gli utilizzatori delle soluzioni di sicurezza di Pilz possono accedere a tutti i dati del sistema di comando della macchina e ciò permette loro di gestire, diagnosticare e osservare gli impianti in modo completo.

Come tutti i prodotti di punta Pilz, anche PASvisu è stato sviluppato completamente inhouse, da un team di sviluppatori e ingegneri di Ostfildern e del polo di sviluppo software di Cork, in Irlanda. Importanti sviluppi come questo, richiedono competenza, risorse, ma soprattutto coraggio perché nessun programma o previsione fornisce la garanzia, la certezza di raggiungere il successo. Una novità di prodotto è un'innovazione solo se viene accettata dal mercato. La semplice leadership tecnologica non porta un'azienda a raggiungere il successo. In Pilz, la gioia per la tecnica e l'innovazione fornisce un notevole stimolo per questo coraggio innovativo.

Industrie 4.0 ha bisogno di affidabilità
Negli ultimi decenni, grazie allo sviluppo di nuovi prodotti, all'implementazione di applicazioni e all'attiva collaborazione in numerosi comitati normativi, Pilz ha acquisito una notevole esperienza che la aiuta a vincere le sfide del futuro, cioè Industrie 4.0.

Lo sviluppo è un fenomeno graduale. Coloro che ricordano la crescita congiunta di meccanica ed elettronica sanno che non tutto si svolse senza difficoltà e riserve reciproche. Anche per "Industrie 4.0" la situazione sarà simile. Il crescente collegamento in rete e l'utilizzo di internet nei capannoni è un processo difficile e ciò è dimostrato dalle discussioni in atto e dagli standard richiesti.

A partire dagli anni 80' e 90' fino ad oggi, Pilz ha contribuito notevolmente alla standardizzazione nel settore della sicurezza delle macchine e, secondo alcune fonti indipendenti, ha scritto la storia dell'industria.

Insieme lavoriamo al progetto Industrie 4.0
Con fiducia, affidabilità e coraggio Pilz vuole contribuire a impostare il futuro anche nell'ambito di "Industrie 4.0". Grazie alla partecipazione al comitato di ricerca del governo federale, Pilz ha contribuito a forgiare "Industrie 4.0" fin dalla fase iniziale. Il comitato consultivo di ricerca centrale, in cui la socia dirigente Susanne Kunschert è stata invitata a partecipare, ha sviluppato il progetto futuristico "Industrie 4.0". Pilz si è impegnata con successo affinché la sicurezza fosse considerata un fattore decisivo per il successo di "Industrie 4.0" nelle raccomandazioni esecutive che sono state consegnate al governo federale. Oggi e in futuro, lavoreremo in comitati come l'"Allianz Industrie 4.0" del Baden-Wuerttemberg o nella piattaforma di ricerca "SmartFactory KL" al fine di creare standard comuni e praticabili a livello di Safety e Security.

Pilz conosce il processo richiesto per l'elaborazione di tali standard: nella fase iniziale e nei decenni successivi ha partecipato all'impostazione di questo processo in ambito di sicurezza delle macchine. Oggi, i costruttori e gli utilizzatori di macchine possono affidarsi a norme e direttive ben consolidate. Pilz ne è orgogliosa poiché ciò rappresenta un valore inestimabile in una società industriale moderna come la nostra.  

Questo processo di standardizzazione è indispensabile anche per l'aspetto di Security. "Industrie 4.0" richiede standard affidabili per l'aspetto di Security, diversamente le soluzioni non saranno attuabili. Come azienda fornitrice di soluzioni di sicurezza, Pilz ritiene che questo sia un importante compito per il futuro che deve essere svolto insieme.

Dare spazio ai valori
Il mercato dell'automazione è particolarmente vivace e richiede alle aziende come Pilz di svilupparsi continuamente. Affinché i valori comuni, come fiducia, affidabilità e coraggio e la relativa cultura giuda possano essere vissuti e sviluppati è indispensabile che dispongano di spazio sia mentale che fisico.

Pilz ha realizzato questo spazio con la costruzione del nuovo polo produttivo e logistico "Peter Pilz". In questo caso, l'intenzione era quella di erigere un edificio che fosse all'altezza dei requisiti odierni e futuri in termini di tecnica e ambiente. Pilz intende creare una clima piacevole, sia in termini di protezione dell'ambiente, di vicinanza con la zona residenziale adiacente e con la zona industriale, così come internamente all'azienda stessa. Nel nuovo polo produttivo e logistico le persone devono sentirsi a proprio agio, sia i dipendenti, sia gli ospiti.

L'edificio è solo un oggetto, che prende vita e acquisisce un significato solo grazie alle persone. Partendo da questa idea, insieme al nuovo polo produttivo e logistico è nato anche Pilz Campus. Produzione e reparti affini nello stesso edificio, tutti gli altri reparti in un unico sito: Il trasferimento nel nuovo edificio dei reparti di produzione entrata merci, spedizione e magazzino aumenta le dimensioni e la qualità dell'ambiente lavorativo degli altri reparti, in particolar modo del reparto di sviluppo i cui uffici e laboratori occupano la vecchia area della produzione.

Il Campus delle brevi distanze
E' quasi impossibile dare un valore alla vicinanza e alla conseguente qualità della collaborazione nel Campus delle brevi distanze. Tutti i reparti ricevono un feedback costante del proprio lavoro e si sviluppa una comprensione reciproca del lavoro altrui. La trasparenza aumenta e i problemi di interfacciamento tra i singoli gruppi diminuiscono. Le distanze son più brevi non solo dal punto di vista fisico, bensì anche mentale. Sono state create delle condizioni che sono semplicemente buone. In questo modo, Pilz può offrire ai dipendenti lo spazio adatto affinché lavorino insieme nel rispetto dei valori di Pilz.

Lo sviluppo economico di questa azienda dimostra che l'orientamento ai valori ripaga anche a livello economico: nei primi tre trimestri Pilz ha raggiunto pienamente il fatturato previsto, e per il 2015 l'azienda prevede una crescita altrettanto positiva come quella registrata nel 2014. Anche in termini di dipendenti Pilz conferma la sua crescita e, per la prima volta, quest'anno supera 2.000 unità. I valori rappresentano la base del futuro!
 

Contatto

Antonella Rioso
Stampa specializzata ed aziendale
Italia
Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: marketing@pilz.it

Info
Stampa specializzata
Italia
Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it


Stephan Marban
Press Relations
Austria
Telefono: +43 1 7986263-13
E-mail: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Press Relations
Switzerland
Telefono: +41 62 88979-33
E-mail: m.bernasconi@pilz.ch

Renate Pilz, Presidente di Pilz GmbH & Co. KG
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Stampa settoriale e specializzata

Telefono: +49 711 3409 - 158
E-mail: m.kurth@pilz.de