Insieme alla società di analisi dati Statista, la rivista Capital ha partecipato per la prima volta nel 2020 alla selezione delle aziende maggiormente innovative della Germania
1 lug 2020
Pilz premiata tra le aziende dell’iniziativa “Innovativste Unternehmen Deutschlands 2020”
Complessivamente sono state valutate 1781 aziende con sede in Germania che si sono contraddistinte per il loro carattere particolarmente innovativo.
Il panel di esperti che riunisce rappresentanti di prominenti aziende orientate all’innovazione e altri membri dell’“Expert Circle” di Statista hanno preso in esame e valutato le aziende del loro settore. Gli intervistati hanno segnalato le imprese che si sono distinte grazie a prodotti e/o servizi e prestazioni “smart”. All’interno dell’ambito di indagine hanno rivestito particolare importanza i processi all’avanguardia o una cultura aziendale orientata all’innovazione. Inoltre, gli intervistati hanno potuto segnalare i settore di innovazione in base ai quali ritenevano che un’azienda godesse di una forte reputazione.
Pilz ha da sempre dato prova di una capacità di innovazione nel corso dei suoi oltre 70 anni di storia: con prodotti come l’interruttore di arresto di emergenza PNOZ, con il primo sistema di controllo sicuro programmabile al mondo PSS 3000 oppure con il primo sistema di visione di sicurezza tridimensionale SafetyEYE. “La capacità di innovazione è saldamente ancorata nel nostro DNA”, così si è espressa Susanne Kunschert, socio gerente di Pilz, in merito alla cultura aziendale.
Per questa ragione, Pilz investe ad esempio oltre il 20% del fatturato in Ricerca e Sviluppo.
Per una retrospettiva completa sulle milestone di Pilz e un’anticipazione sul futuro digitale, fare clic qui.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de