Svizzera | italiano

24 ago 2017

La produzione del futuro: Per reagire con la massima efficienza alle esigenze del cliente

Grazie al sistema di automazione PSS 4000 è possibile realizzare soluzioni di automazione personalizzate, potenti e modulari. Una nuova funzionalità della release 16 del software di engineering PAS4000 semplifica ancora di più la standardizzazione delle macchine modulari.

Il sistema di automazione PSS 4000 è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze della produzione flessibile e modulare del futuro. Grazie al software di engineering PAS4000 intelligente e semplice, i costruttori di impianti possono reagire in modo rapido e flessibile alle mutevoli condizioni del mercato e agli adeguamenti richiesti dalle capacità dei singoli moduli. Con i componenti personalizzati è possibile realizzare cambi rapidi e processi produttivi flessibili. PSS 4000 aumenta notevolmente la disponibilità degli impianti durante tutto il ciclo della loro vita ed è compatibile con le soluzioni Industrie 4.0.


Produzione personalizzata e conveniente

Come costruttore di impianti desiderate poter produrre in modo personalizzato e conveniente al tempo stesso? Per poterlo fare è indispensabile gestire in modo efficiente più versioni. Solo così facendo è possibile garantire un’elevata disponibilità delle linee di produzione. Una nuova funzionalità della release 16 del software di engineering PAS4000 del sistema di automazione PSS 4000 semplifica ancor più la standardizzazione delle macchine modulari.


Standardizzazione ancora più semplice per le macchine modulari

Pilz ha ampliato con componenti di sicurezza il controllo della configurazione tramite parametri applicativi. E’ così possibile realizzare con la massima semplicità soluzioni di sicurezza per le macchine modulari con più versioni o diversi moduli funzionali. I parametri applicativi comunicano al sistema di controllo in fase di avviamento del sistema quali hardware sono presenti nella versione macchina selezionata e quale versione del programma deve essere utilizzata.

In questo modo è possibile creare un unico programma PAS con tutte le versioni possibili e selezionare la versione adatta in fase di messa in servizio. Per i costruttori di impianti ciò consente una miglior organizzazione della produzione e l’ottimizzazione dei processi produttivi.


Massima semplicità per la configurazione delle versioni

E’ possibile eseguire modifiche sull’impianto dopo la creazione del progetto senza dover adeguare il programma applicativo. Se un impianto viene fornito in una versione diversa è sufficiente modificare i parametri applicativi. E’ sufficiente creare una sola volta il progetto per tutte le versioni della famiglia di impianti.

Il vantaggio principale: Un progetto già collaudato una volta può essere utilizzato per più versioni. La checksum di progetto resta invariata. Tutti i parametri applicativi che attivano le funzioni personalizzate di ogni versione sono gestiti con una check sum dedicata. In questo modo è evidente che devono essere modificati solo i valori relativi ai parametri applicativi e non il progetto stesso.


Ulteriori informazioni:

Software di engineering PAS4000
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de