Svizzera | italiano

4 ago 2016

Gli impianti modulari sono la risposta a Industrie 4.0

Il sistema di automazione PSS 4000 che supporta Industrie 4.0

Per l'automazione del futuro sono necessarie soluzioni semplici da gestire ma in grado di distribuire le logiche di controllo.

La chiave per una maggiore flessibilità produttiva da molti anni è rappresentata dalla struttura modulare dell'impianto. Un impianto completo è composto da più moduli macchina indipendenti. Se le esigenze produttive vengono modificate oppure la produttività aumenta, è possibile sostituire uno o più moduli oppure aggiungere moduli dello stesso tipo. In questo modo è possibile rispondere in maniera flessibile alle esigenze dei clienti!

La modularizzazione e la decentralizzazione sono due dei principali fattori di successo per l'automazione del futuro. Per questo motivo le soluzioni implementate devono essere in grado di distribuire la logica di controllo e garantire all'utilizzatore una semplice gestione del collegamento in rete necessario per più sistemi di controllo. Una soluzione di questo tipo è quella offerta da Pilz con il sistema di automazione PSS 4000.


Sistemi intelligenti e distribuiti – Sistema di automazione PSS 4000

Mentre nel caso dell'automazione classica un controllo singolo e centralizzato monitora la macchina o l'impianto ed elabora tutti i segnali, la piattaforma PSS 4000 consente una distribuzione coerente delle funzioni di controllo. Il compito del sistema di automazione PSS 4000 è quello di semplificare la decentralizzazione delle funzionalità di controllo garantendo allo stesso tempo una gestione chiara e precisa.

Le funzionalità di controllo possono „confluire“ nei singoli moduli meccatronici. In questo modo è possibile scomporre macchine e impianti in moduli completi ma funzionanti in maniera indipendente. In base allo stesso principio è possibile ripartire il programma di controllo e la visualizzazione nelle più piccole unità. L’uniformità della struttura permettere di riutilizzare in modo semplice dati, così come elementi e moduli macchina.

Il progetto di automazione distribuito per sicurezza e automazione può essere programmato tramite il software PAS4000. In questo modo è possibile ottenere una gestione semplice e omogenea dell'intero progetto. Ciò consente di ridurre le possibili fonti di errore e i tempi di progettazione.
 

Industrie 4.0 per Pilz
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de