Svizzera | italiano

1 apr 2016

Nuovi prodotti e soluzioni alla fiera di Hannover

Anteprime mondiali e temi del futuro: venite a scoprire subito le novità Pilz 2016.

Con il motto „Automazione. In tutta sicurezza“, in occasione della Fiera di Hannover Pilz presenterà le proprie novità di prodotto, soluzioni di settore e servizi per la sicurezza e l'automazione. Queste novità vi permetteranno di automatizzare macchine e impianti in maniera ancora più produttiva e conveniente, in tutta sicurezza.


Novità alla Fiera di Hannover

Presso lo stand Pilz verrà presentata per la prima volta una novità mondiale: le nuove barriere fotoelettriche PSENopt II sono i primi dispositivi di tipo 3 a poter essere utilizzati in applicazioni fino a PL "d" secondo IEC/EN 61496. In seguito alla modifica della Norma, avvenuta a maggio 2015, gli utilizzatori che desiderano soddisfare il PL "d" dovevano obbligatoriamente orientarsi verso l'impiego di dispositivi di tipo 4. A livello pratico questo comporta costi più elevati, anche se un dispositivo di tipo 4 non è necessario. Le barriere fotoelettriche PSENopt II colmano questa lacuna e rappresentano una soluzione conveniente ed efficace.

Un'ulteriore novità presentata da Pilz è il nuovo sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmlock. Questo nuovo dispositivo combina blocco e interblocco di sicurezza per la protezione di persone e processi produttivi fino al livello di sicurezza più elevato PL "e" in un unico sistema.

Ancora una novità: Safety Device Diagnostics. Grazie a questa soluzione è possibile richiamare dati in maniera semplice anche da remoto, e ridurre così i costi correlati alla manutenzione e i tempi di fermo macchina.

Avere una buona visione d'insieme garantisce una maggiore disponibilità, non solo nel settore dei sensori. In occasione della fiera di Hannover Pilz presenta il nuovo terminale operatore PMI 6 Control della serie PMI, un dispositivo dotato di un soft PLC.


Robotica e Industrie 4.0 – Per vivere in prima persona i temi del futuro

Oltre alle novità di prodotto, il punto centrale della partecipazione di Pilz alla fiera saranno gli argomenti principali del futuro: dimostrazioni dal vivo di cooperazione uomo-macchina, ad esempio grazie al Robokicker (calcio balilla robotizzato), e Industrie 4.0. Venite a scoprire come sia possibile realizzare una cooperazione sicura tra uomini e robot anche senza barriere di protezione, e come poter sfruttare al meglio fin d'ora i vantaggi di Industrie 4.0 nei vostri processi produttivi.


Sfida sportiva: gareggiate contro il nostro Robokicker!  

Il campionato europeo di calcio inizierà a giugno, ma in fiera sarà possibile viverne un'anticipazione. Chiunque parteciperà alla sfida gareggiando contro il Robokicker Pilz completamente automatizzato riceverà un calendario degli Europei 2016. Il calciatore robotizzato è comandato tramite la comprovata tecnologia Motion Control PMC. La sicurezza delle barriere fotoelettriche è garantita dal sistema di controllo configurabile PNOZmulti 2.

Siete curiosi? Venite a trovarci in fiera presso il pad. 9, stand D17. Pilz sarà lieta di darvi il benvenuto!


Ulteriori informazioni:

Pilz alla Fiera di Hannover 2016

Biglietto gratuito


 

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de