Svizzera | italiano

19 dic 2014

Quali fasi devono essere rispettate per la valutazione e la riduzione dei rischi?

Chiaro e compatto - tutte le informazioni nel diagramma a blocchi di Pilz.

Riunire la macchina, la funzione di sicurezza e la relativa valutazione in un unico tool di valutazione idoneo non è semplice, ma è tuttavia realizzabile. Come supporto per l'utente, Pilz ha creato il diagramma a blocchi "Sicurezza funzionale con EN ISO 12100, 13849-1 e EN/IEC 62061“.
 

Passo dopo passo verso la riduzione dei rischi

Il diagramma a blocchi descrive in breve le fasi che devono essere osservate per la valutazione e la riduzione dei rischi. Inoltre, viene spiegato il metodo di valutazione e verifica delle funzioni di sicurezza secondo EN ISO 12100, 13849-1 e EN/IEC 62061.

Download immediato gratuito!

 

Ulteriori informazioni:

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de