Dossier de presse SPS – smart production solutions – 2023

Chers rédacteurs, vous trouverez à cet emplacement tout le matériel de notre dossier de presse sur le SPS – smart production solutions – 2023 de cette année. Nous serions heureux que vous utilisiez nos informations pour vos reportages !

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez recevoir du matériel supplémentaire, veuillez vous adresser à publicrelations@pilz.com

Communiqués de presse

Au salon SPS smart production solution (du 14 au 16 novembre 2023 à Nuremberg), Pilz présente des technologies et des solutions qui garantissent la sécurité et la sûreté des machines, même dans le contexte de la nouvelle ordonnance Machines. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz au SPS Smart Production Solutions 2023 – Coup d’œil sur la nouvelle ordonnance Machines – Sécurité & sûreté en phase de transformation

Comment relever en toute sécurité les défis de la transformation numérique ? Au salon SPS smart production solution (du 14 au 16 novembre 2023 à Nuremberg), Pilz, société spécialisée dans les automatismes, présente des technologies et des solutions qui garantissent la sécurité et la sûreté des machines. Au premier plan se trouvent les thèmes de l’Identification and Access Management (I.A.M.) et l’application pare-feu SecurityBridge. À cela s’ajoutent les thèmes suivants : systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles, connectivité avec l’IO Link Safety ainsi que Safety over EtherCAT (FSoE = FailSafe over EtherCAT). Sur le stand, des professionnels de Pilz expliqueront en direct, dans le cadre d’un groupe d’experts, les nouveautés technologiques et normatives dans le domaine de la sécurité et de la sûreté, comme les implications de la nouvelle ordonnance Machines.

Plus
Le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 de Pilz propose désormais le système de communication ouvert EtherCAT en association avec le protocole de sécurité Safety-over-EtherCAT FSoE. Il est ainsi possible de transmettre des informations relatives à la commande mais aussi à la sécurité pour une plus grande efficacité dans la production. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)

Micro automate configurable PNOZmulti 2 de Pilz maintenant avec raccordement FSoE (= FailSafe over EtherCAT) – transfert de données en toute sécurité et architectures flexibles combinés

Pour une production efficace, les concepts de sécurité devraient pouvoir être intégrés de manière transparente dans les concepts de machines. C’est pourquoi le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 de Pilz prend en charge le système de communication ouvert EtherCAT en association avec le protocole de sécurité Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT). Le PNOZmulti 2 permet ainsi de transmettre des informations relatives à la commande mais aussi à la sécurité et vise donc l’efficacité dans la production. Par conséquent, le PNOZmulti 2 offre désormais des possibilités d’extension flexibles et économiques pour le raccordement de structures d’installations liées à la sécurité.

Plus
Pilz élargit sa gamme dans le domaine des interverrouillages de sécurité avec pas moins de deux nouveaux capteurs – le PSENmlock mini pour les applications avec un espace restreint et le PSENslock 2 avec un design optimisé pour l’hygiène ainsi que, désormais, des variantes avec des composants en acier inoxydable. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)

Nouveaux interverrouillages de sécurité de Pilz : PSENmlock mini et PSENslock 2 pour plus de productivité – de nouveaux petits gardiens de porte robustes et puissants

Lors de la sécurisation des protecteurs mobiles, les facteurs les plus divers doivent être pris en compte selon l’application, comme par exemple le type de protecteur ainsi que la situation de montage et l’utilisation respectives. Pilz élargit à cet effet sa gamme dans le domaine des interverrouillages de sécurité avec pas moins de deux nouveaux capteurs – le PSENmlock mini pour les applications avec un espace restreint et le PSENslock 2 avec un design optimisé pour l’hygiène ainsi que, désormais, des variantes avec des composants en acier inoxydable. Les deux capteurs offrent ainsi des avantages particuliers dans les secteurs du packaging, de l’industrie pharmaceutique et agroalimentaire. Une infraudabilité élevée et un gain de flexibilité pour l’utilisateur caractérisent les deux interverrouillages de sécurité. Cela a un impact positif sur la productivité.

Plus
Le système de communication IO-Link standardisé et indépendant du fabricant peut désormais être utilisé pour la sécurité fonctionnelle avec tous les avantages qu’il offre : le package IO-Link Safety de Pilz permet désormais d’intégrer la sécurité fonctionnelle jusque sur le terrain. (Photo : © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)

Solution de sécurité complète de Pilz pour l’IO-Link Safety constituée d’un Master, d’appareils de terrain et d’accessoires – la connectivité en toute sécurité sur le terrain

Un système IO-Link Safety complet pour la communication en toute sécurité sur le terrain est pour la première fois disponible : la solution de Pilz comprend un Master, des capteurs ainsi que des appareils de terrain et les accessoires correspondants. Les barrières immatérielles de sécurité PSENopt II advanced IOLS, l’unité de commande PITgatebox IOLS ainsi que l’IO-Link Safety Master PDP67 IOLS font partie des premiers appareils de la gamme de Pilz à être équipés de la fonctionnalité IO-Link Safety. Le kit complet de l’expert en automatismes de sécurité facilite l’intégration de la technologie IO-Link Safety dans les machines et les installations.

Plus

Autres contenus

Siège social France

Pilz France
Espace Européen de l'Entreprise Bâtiment ALTIS - Wooden Park 2 - 21, Rue de la Haye / Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
67300 Schiltigheim
France

Téléphone: Service commercial: +33 3 88 10 40 01 / Service commande: +33 3 88 10 40 02 / Support technique: +33 3 88 10 40 03
E-mail: siege@pilz-france.fr

Contact pour la presse

Téléphone:
E-mail: