Veuillez sélectionner sur la carte l'endroit où vous vous situez et vous vous retrouverez directement dans la page d'accueil de Pilz du pays correspondant. Si vous ne parvenez pas à sélectionner votre pays, cliquez ici: Site mondial

Fermer
France | français

, 4 déc. 2015

Solution unique pour la sécurité et le standard

Sous le slogan « Tout en un : Sécurité & Standard », Pilz présentera ses solutions lors du salon SEPEM Rouen du 26 au 28 janvier 2016 (Hall 2 – stand C1).

Migration Dummy Module

old flex name: pilz_ce_headline_index

 

Pilz présentera des solutions complètes pour les tâches d’automatismes : des capteurs au Motion Control, en passant par les systèmes de contrôle-commande. Pilz peut fournir des conseils et un soutien sur l'ensemble du cycle de vie de la machine – de  l'évaluation des risques au marquage CE. Le large éventail de formations, y compris notre formation qualifiante et reconnue à l'international, CMSE® - Expert Certifié en Sécurité des machines, complète le portefeuille de services.

Parmi les nouveautés de Pilz, on compte le nouvel appareil de base PNOZ m B1 pour les systèmes de commande configurables PNOZmulti 2. Il offre plus de performance pour les machines avec de plus grandes fonctions et il dispose de deux ports Ethernet intégrés. Des temps d’arrêt courts et une grande disponibilité des installations sont garantis par le raccordement à tous les bus de terrain courants via les modules d’extension correspondants.
Plus d’informations sur le nouvel appareil de base PNOZ m B1

Logiciel en tant que lien entre la sécurité et le standard.

La version 10.0.0 du PNOZmulti Configurator permet d’utiliser en toute convivialité tous les systèmes de commande PNOZmulti, y compris le PNOZmulti Mini et le PNOZmulti 2. La nouvelle version prend par exemple en charge la configuration de programmes de modules spéciaux. Ainsi, le programme de modules permet, dans le cas des modules Motion Monitoring, la configuration de plusieurs plages de surveillance, comme par exemple la vitesse ou la vitesse de rotation qui sont ensuite exécutées localement sur le module d’extension. Cela signifie pour l’utilisateur une flexibilité maximale dans l’application.
Plus d’informations sur la version 10.0.0 du PNOZmulti Configurator

« Le logiciel joue un rôle capital dans les concepts d’automatismes modernes. Il a pour mission de simplifier le plus possible le réglage et le fonctionnement des machines et installations qui sont de plus en plus complexes. D’autre part, il constitue le lien déterminant entre la sécurité et le standard : un outil pour les deux univers, telles sont nos exigences », explique Renate Pilz, présidente du groupe Pilz GmbH & Co. KG.

Parmi les logiciels de Pilz, on retrouve le logiciel de visualisation basé sur internet PASvisu. Il permet non seulement de visualiser mais aussi de contrôler et de faire fonctionner activement les états des machines et des installations. Pour ce faire, le PASvisu mise sur une association étroite entre la commande et la visualisation. Le logiciel de visualisation, qui est indépendant de la plate-forme, peut accéder à la base de données complète des projets d’automatismes grâce aux solutions de contrôle-commande de Pilz. Conçue de manière personnalisée avec la fonction «glisser-déplacer», l’interface utilisateur confère à la machine une touche personnelle.
Plus d’informations sur le logiciel de visualisation basé sur internet PASvisu

Prestations de services ainsi que produits et systèmes pour les applications de sécurité avec des robots.

Pilz assiste les utilisateurs avec une gamme de prestations de services adaptées aux différentes phases de vie d'un système de robots : de l'analyse des process au marquage CE, appréciation du risque incluse. Une offre spéciale de formations sur le thème de la sécurité avec les robots complète l'offre de prestations.
Pilz offre également des composants et des systèmes permettant de réaliser des applications hommes / robots en toute sécurité. Les systèmes de commande de sécurité et les capteurs de sécurité en font partie. C'est le cas par exemple du système de caméras en 3D SafetyEYE, avec lequel les zones de travail où travaillent les hommes et les machines, sont surveillées en toute sécurité même sans protecteurs mobiles.
D'autre part, Pilz travaille sur de nouvelles méthodes qui démontrent comment les hommes et les robots peuvent dans un proche avenir travailler ensemble encore plus étroitement et avec encore davantage de sécurité. Lors du salon Automatica 2015 de Munich, Pilz a fournit pour la première fois des informations sur le partenariat sur la recherche avec l'institut Fraunhofer IFF situé à Magdebourg. Le partenariat place au premier plan la recherche dans le domaine des systèmes de capteurs tactiles pour une détection en toute sécurité des collisions des robots de maintenance.
Plus d’informations sur les solutions de Pilz pour les applications de sécurité pour les robots

Votre partenaire pour l’ingénierie des procédés.

Pilz France est spécialiste dans les métiers de l’ingénierie, du conseil et du management de projets dans l’industrie manufacturière et des procédés. Nos prestations d‘ingénierie de sécurité sont délivrées en totale conformité avec les normes et directives en vigueur.
Dans l’industrie des procédés, les normes CEI 61511 ainsi que CEI 61508 soulignent un cycle de vie générique pour tout Système Instrumenté de Sécurité. Ces référentiels sont prépondérants dans la détermination des Niveaux d’Intégrité de la Sécurité, des Spécifications de Conception et des intervalles de tests pour les Systèmes de Sécurité.  
Notre offre de prestations dans le domaine des procédés de sécurité s’appuie sur le cycle de vie de Sécurité des Procédés. Elles sont destinées à évaluer les risques des procédés et à mettre en oeuvre des solutions variées en fonction des applications :  

  • Etude de risque HAZOP
  • Analyses des situations dangereuses et évaluation des risques LOPA
  • Niveau d’Intégrité de Sécurité (SIL)
  • ATEX
  • CEI 61508/CEI 61511
  • Plan d’Opérations Interne
  • Intégration des systèmes et validation

Pilz sur Sepem Rouen 2016 : HALL 2, Stand C1