France | français

16 janv. 2015

Séminaires ISO 14119

Pilz vous invite à des séminaires gratuits relatifs à la nouvelle norme ISO 14119.

Comment installer les dispositifs de verrouillage sur vos protecteurs mobiles ?

Vous avez besoin d’installer un protecteur mobile sur un équipement de travail ou une machine. Ce protecteur mobile doit être équipé d’un dispositif de verrouillage ou d’un interverrouillage.

La norme EN 1088 qui fixe les exigences d’intégration de ces dispositifs sera remplacée par la norme ISO 14119 « Sécurité des machines – Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs » à partir du 01 mai 2015.

Des modifications essentielles sont apportées :

  • Les dispositifs de verrouillage sont désormais divisés en quatre types qui exigent des mesures adaptées en fonction de leurs implantations
  • La réduction des possibilités de contournement des dispositifs de verrouillage
  • L’introduction de la notion de dispositif de verrouillage codé

Venez-vous informer à ce sujet lors de nos séminaires gratuits :

Système de sécurité pour protecteur mobile