24 févr. 2023

Nouvelle version 1.24 du système PSS 4000

Avec la version 1.24 du système d’automatismes PSS 4000, de nouvelles fonctions sont à votre disposition. Nous vous proposons ici une vue d’ensemble des principales d’entre elles.

  • Nouveaux types de données FIXED et LFIXED

Les types de données FIXED (nombre à virgule fixe avec 6 chiffres après la virgule) et LFIXED (nombre à virgule fixe avec 11 chiffres après la virgule) sont désormais disponibles pour le système de commande PSSu H PLC2 FS SN SD(-T). Des calculs arithmétiques plus complexes sont ainsi possibles.

  • Imbrication des types de données jusqu’à une profondeur de 16

La déclaration des types de données dans le programme utilisateur est désormais possible avec une profondeur d’imbrication pouvant aller jusqu’à 16. À la profondeur d’imbrication s’ajoute également chaque dimension d’un tableau (ARRAY). Cela vous permet une meilleure structuration du projet.

  • Sûreté renforcée grâce à la fonction « Relier les projets aux appareils »

Jusqu’à présent, les appareils équipés d’une clé exécutaient également des projets qui ne possédaient pas de clé de projet. Maintenant, un appareil équipé d’une clé peut être configuré de sorte à exécuter uniquement des projets possédant la clé correspondant au projet. Cela garantit que seuls les projets affectés à l’appareil puissent y être exécutés.

  • Prise en charge de Windows 11

L’utilisation du PAS4000 sous Windows 11 est désormais prise en charge.

Vous trouverez ici de plus amples informations ainsi qu’un lien de téléchargement pour le logiciel :

Un homme devant un ordinateur
Contact

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Suisse

Téléphone: +41 62 889 79 30
E-mail: pilz@pilz.ch

Cet article a-t-il été utile ?