2 nov. 2020

Différences entre systèmes de deblocage auxiliaire, d’urgence et à des fins d’évacuation pour l’interverrouillage de protecteurs mobiles

Sélection et application de dispositifs de déblocage pour l’interverrouillage de protecteurs mobiles : Quel dispositif de déblocage est nécessaire pour mon application ?

Des portes verrouillées (surveillées) arrêtent les mouvements dangéreux pouvant être atteints par cette porte. Si des mouvements dangéreux sont encore possibles après l’ouverture de la porte avant d’être arrêtés (marche par inertie), la porte doit être équipée d’un interverrouillage. C’est-à-dire que la porte ne peut être ouverte que si le mouvement dangereux est arrêté.

En fonction de l’application respective, des options de déblocage différentes et supplémentaires sont requises pour les accès à des machines et installations équipées d’interverrouillages. La directive Machines 2006/42/CE exige qu’une machine soit conçue, construite ou équipée de moyens permettant à une personne de ne pas y rester enfermée ou, en cas d’impossibilité, de demander de l’aide.

Pour les interrupteurs de protecteurs mobiles de sécurité avec interverrouillage, on distingue les variantes suivantes pour le déblocage de l’interverrouillage dans de différentes situations :
 

  • Déblocage à des fins d’évacuation --> Une personne enfermée peut facilement débloquer l’interverrouillage sans outils ou d’autres moyens auxiliaires et ouvrir le protecteur mobile depuis la zone de danger.
  • Déblocage d’urgence --> En cas d’urgence, des équipes de sauvetage ont la possiblité de débloquer l’interverrouillage manuellement ; et cela sans moyens auxiliaires et depuis l’extérieur de la zone protégée (sauvetage de personnes / accès en cas d’incendie ou d’autres cas d’urgence)
  • Déblocage auxiliare --> Possibilité d’un déblocage manuel de l’interverrouillage à l’aide d’un outil ou d’une clé depuis l‘extérieur de la zone protégée dans le cas d’un dysfonctionnement / de travaux d‘entretien

Lors de l’application d’un des systèmes de déblocage décrits ci-dessus, il faut tenir compte du fait que le temps d’arrêt pour les mouvements dangereux peut être notablement plus long en comparaison avec la situation normale (par ex. pas d’arrêt contrôlé)

Aperçu

Vue d'ensemble

Sélection du produit adéquat

Tableau_comparatif_Locks

1 Principe bistable : Énergie « Marche » pour l’activation de l’interverrouillage et énergie « Marche » pour le déblocage de l’interverrouillage. (Chaque fois flanc positif avec un bouton-poussoir ou similaires)

2 Le déblocage auxiliaire ou à des fins d’évacuations est obligatoire pour PSENsgate et doit être inclus dans la commande.

Produits dans la boutique en ligne

PSENmech 5

PSENslock

PSENmlock

PSENsgate

Verrouillage des portes
Contact

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Suisse

Téléphone: +41 62 889 79 30
E-mail: pilz@pilz.ch

Contact pour la presse

Téléphone: +41 62 889 79 30
E-mail: m.frey@pilz.ch

Cet article a-t-il été utile ?