Connaissances dans le domaine des normes

À partir de quand la nouvelle norme ISO 17305 entrera-t-elle en vigueur et que contient-elle ?

La date d’introduction de la CEI/ISO 17305 est prévue en 2016, avec une période de transition de 2 ans.

La norme est prévue en tant que regroupement des normes EN ISO 13849 et de la CEI 62061. La nouvelle norme CEI/ISO 17305 décrira la sécurité fonctionnelle des machines et des installations, mais aussi les mesures et les étapes qu’il faudra respecter pour y parvenir. Cette « fusion » sera valable dans le monde entier. L’objectif est d’obtenir une harmonisation et une simplification. Cela sera entre autres possible lorsque les normes EN ISO 13849 et CEI 62061, qui sont appliquées actuellement en parallèle, pourront être complètement remplacées afin que seule la CEI/ISO 17305 puisse exister.

 

Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca

Assistance technique

Téléphone: +1 888-315-PILZ (315-7459)
E-mail: info@pilz.ca

Cet article a-t-il été utile ?