Pour effectuer les opérations de maintenance en toute sécurité, la nouvelle solution de sécurisation de la maintenance « clés en poche » de Pilz protège les utilisateurs contre tout redémarrage non autorisé d’une machine. La sécurisation numérique de la maintenance, basée sur le système d’autorisations d’accès PITreader, garantit la sécurité et la sûreté industrielle. Pendant la maintenance, seules les personnes autorisées accèdent à la machine ou à l’installation : toute fraude ou utilisation incorrecte est exclue.
Ostfildern, Allemagne, 4 oct. 2022
La sécurisation de la maintenance « clés en poche » de Pilz protège contre le redémarrage et la fraude, pour une maintenance sûre et sécurisée des installations
Les installations de grande taille comportent souvent une multitude de zones dangereuses qui sont protégées par des enceintes de sécurité. Cela implique des exigences spécifiques en matière de sécurité : il est important, par exemple, que seules les personnes autorisées y aient accès pour les opérations de maintenance. En même temps, il faut garantir qu’aucune personne ne se trouve plus dans la zone dangereuse lors du redémarrage de l’installation.
Avec sa solution « clés en poche », Pilz propose une sécurisation numérique de la maintenance qui satisfait de manière flexible aussi bien aux exigences de sécurité qu’à celles de la sûreté industrielle : grâce à elle, la machine ne redémarre pas pendant les opérations de maintenance et les personnes non autorisées n’y ont pas accès. Ainsi, cette solution offre à la fois la sécurité contre les redémarrages dangereux et la sûreté industrielle, dans la mesure où il n’est pas possible de frauder lors des opérations de maintenance.
L’identification comme base
La solution « clés en poche » repose sur le système d’autorisations d’accès PITreader et est réalisée en association avec le micro automate configurable PNOZmulti 2 ou le système d’automatismes PSS 4000. Les utilisateurs reçoivent leurs autorisations personnelles sur une clé RFID, qui sont lues à l’aide du PITreader au niveau du protecteur mobile. De cette manière, un ou plusieurs utilisateurs autorisés à effectuer les travaux de maintenance peuvent s’authentifier sur l’installation. L’exploitant sait à tout moment qui a accès à quelle tâche et peut également octroyer des autorisations temporaires. Après une authentification réussie, un identifiant de sûreté personnalisé est enregistré pour l’utilisateur dans une liste sécurisée dans le système de commande. La machine peut alors être arrêtée, le protecteur mobile ouvert et l’utilisateur peut accéder à la machine. Pendant ce temps, les clés RFID restent « dans la poche du pantalon » de chaque utilisateur, d’où le nom « clés en poche ». Lorsque la maintenance est terminée et que toutes les personnes ont quitté la zone dangereuse, elles se déconnectent. Les identifiants de sûreté sont supprimés de la liste sécurisée du système de commande Pilz et la machine peut être redémarrée.
Simplification et sécurisation de la maintenance
La sécurisation numérique de la maintenance est spécialement conçue pour les machines comportant des zones dangereuses protégées par des enceintes de sécurité. Elle constitue une alternative économique et efficace à la sécurisation de la maintenance mécanique Lockout Tagout, qui est installée sur tous les protecteurs mobiles. Comme il est possible de pénétrer dans l’installation ou de la quitter par différents protecteurs mobiles, la solution « clés en poche » offre au personnel davantage de flexibilité et lui permet ainsi de gagner du temps lors de la maintenance.

Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada
Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca