Ostfildern (Allemagne), 12 avr. 2022

Pilz présent au Salon de Hanovre 2022 (hall 9, stand D17) – « Transforming Automation » avec Pilz !

Au salon hybride de Hanovre 2022 (du 30/05/2022 au 02/06/2022), Pilz présentera des solutions complètes pour les automatismes, incluant la sécurité et la sûreté, avec lesquelles l’automatisation peut être mise en œuvre de manière personnalisée et flexible. Les visiteurs du salon pourront s’informer personnellement sur les solutions personnalisables en se rendant sur le stand de Pilz. Au premier plan : la rentabilité.

La « transformation industrielle » et l’efficacité des ressources sont les points forts du Salon de Hanovre. L’industrie du packaging est elle aussi en pleine mutation – Pilz présente entre autres comment des solutions complètes de sécurité peuvent constituer une aide à cet effet.

Accès et mobilité en toute sécurité
Au salon industriel hybride, Pilz présente des solutions de sécurité pour la gestion des accès : Comment sécuriser efficacement et individuellement des protecteurs mobiles ? L’intralogistique est également au cœur de la thématique. Les visiteurs du stand pourront notamment découvrir de manière interactive comment utiliser en toute sécurité et de manière productive une flotte de véhicules à guidage automatique dans l’intralogistique grâce aux produits et aux prestations de services de Pilz

Systèmes de commande : La clé des processus adaptables au cas par cas
Pilz illustre le fait que les systèmes de commande sont la clé de processus sécurisés et adaptables au cas par cas, notamment avec l’exemple du « chargement en toute sécurité des cartons » : avec le package de solutions certifié par le TÜV Süd, les utilisateurs bénéficient d’une double flexibilité : ils peuvent choisir « leur » système de commande personnalisé, adapté à leur application. Au-delà de la flexibilité, c’est la performance qui fait la différence : Pilz montre comment, avec le nouvel appareil de base autonome PNOZ m C0 extrêmement étroit de la gamme des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, même les machines de petite taille peuvent être automatisées de façon rentable et performante, indépendamment du type de machine, du type d’installation, du pays ou du secteur. En effet, la nouvelle base de puissance extrêmement compacte possède les caractéristiques de conception d’un relais de sécurité, mais elle est aussi performante qu’un système de commande de sécurité.

Directement sur le terrain pour plus de sécurité
Avec le nouveau module d’entrées / sorties déportées PDP67 PN, Pilz lance au Salon de Hanovre son tout dernier produit dans sa gamme pour les applications décentralisées et les applications directement sur le terrain. Équipé de l’indice de protection IP67 et d’un boîtier robuste en zinc moulé sous pression, le nouveau module d’entrées / sorties déportées est parfaitement adapté à un emplacement directement sur la machine. Une seule variante de l’appareil étant requise, les utilisateurs économisent de l’espace et des coûts de stockage.

Pilz : « Makes Sense » depuis 20 ans 
Sur le thème « Portugal Makes Sense », le Portugal est le pays partenaire du Salon de Hanovre 2022. Pilz Portugal est également déjà impliqué depuis 2002 dans les principales filières industrielles du pays. La filiale de Pilz, avec ses vastes connaissances et son expérience dans le domaine des automatismes de sécurité, apporte essentiellement son soutien aux clients de l’industrie automobile et des sous-traitants. 
Par ailleurs, Pilz s’engage activement au Portugal dans des projets d’avenir qui sont initiés en consortium avec des centres d’innovation et des leaders technologiques par l’Union européenne dans le cadre des programmes Horizon 2020 et Next Generation. À Hanovre, les experts de Pilz Portugal se tiendront personnellement à la disposition des visiteurs du stand Pilz pour un entretien. 

Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de se rendre personnellement au salon, Pilz les invite à participer aux « Pilz Automation Days » qui auront lieu du 17 au 19 mai 2022. Lors de cet événement numérique organisé sur plusieurs jours, les participants pourront s’informer sur les thèmes d’actualité relatifs à « la sécurité, la sûreté et l’automatisation » et échanger avec les experts.

Plus d’informations sur www.pilz.com/automationdays

Au salon hybride de Hanovre 2022 (du 30/05/2022 au 02/06/2022), Pilz présentera des solutions complètes pour les automatismes, incluant la sécurité et la sûreté, avec lesquelles l’automatisation peut être mise en œuvre de manière personnalisée et flexible. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)
Au salon hybride de Hanovre 2022 (du 30/05/2022 au 02/06/2022), Pilz présentera des solutions complètes pour les automatismes, incluant la sécurité et la sûreté, avec lesquelles l’automatisation peut être mise en œuvre de manière personnalisée et flexible. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)

Au salon hybride de Hanovre 2022 (du 30/05/2022 au 02/06/2022), Pilz présentera des solutions complètes pour les automatismes, incluant la sécurité et la sûreté, avec lesquelles l’automatisation peut être mise en œuvre de manière personnalisée et flexible. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)

Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca

Contact pour la presse

Téléphone:
E-mail: