On parle de machines ou d’installations en ligne par exemple si des machines sont regroupées dans une installation complète ou si une machine existante est complétée par une autre machine.
Regroupement de machines
Par quoi se distinguent des machines en ligne ?
Pour juger s’il s’agit d’une installation en ligne, il faut répondre aux questions suivantes :
- Une logique fonctionnelle est-elle présente ? Les parties de l’installation fonctionnent-elles comme un ensemble et forment-elles une unité ?
- Une logique de commande est-elle présente ? Les parties de l’installation sont-elles actionnées comme un ensemble ?
- Une logique de sécurité est-elle présente ? Les parties de l’installation fonctionnent-elles comme un ensemble du point de vue de la sécurité ?
Obligation de marquage des machines en ligne
Si l’on doit attendre, du fait du regroupement de plusieurs parties d’usine, des conséquences fonctionnelles, de commande et de sécurité sur l’ensemble de l’installation, il faut également réaliser la procédure d’évaluation de conformité pour l’ensemble de l’installation.
Dans ce cas, le processus complet doit être exécuté conformément à la directive Machines pour les parties concernées de l’installation (considération des interfaces) de l’appréciation du risque à l’apposition du marquage CE.
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be