Conformément à la directive Machines, les machines et installations doivent être équipées d’un circuit d’arrêt d’urgence permettant de prévenir ou d’empêcher un danger en cas d’urgence. En cas de danger, les relais d’arrêt d’urgence sont actionnés manuellement. Ils déclenchent un signal qui arrête un mouvement dangereux. Si la commande d’arrêt d’urgence est déclenchée, le circuit d’arrêt d’urgence se verrouille. Le verrouillage doit être maintenu jusqu’au déblocage manuel. Il n’est pas nécessaire de couper l’énergie de la machine complète.
L’arrêt d’urgence arrête un mouvement dangereux

La coupure d’urgence coupe l’énergie d’un système
À la différence du bouton-poussoir d’arrêt d’urgence, le système de coupure d’urgence coupe complètement l’énergie d’un système.
Normes pour l’arrêt d’urgence
EN ISO 13850 Sécurité des machines – Fonction d’arrêt d’urgence – Principes de conception
siège central
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Assistance technique
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be
Cet article a-t-il été utile ?