La sécurité fonctionnelle désigne la partie de la sécurité d’un système qui dépend du bon fonctionnement du système de commande lié à la sécurité. De plus, la sécurité dépend généralement aussi d’autres mesures de réduction du risque qui sont prises en considération selon la norme EN ISO 12100. L’arrêt d’urgence, les protecteurs mobiles, les barrières immatérielles et le contrôle de la vitesse de rotation font partie des dispositifs de sécurité typiques utilisés pour la protection des machines et des installations. Face à la complexité croissante des machines et des installations, des systèmes de commande programmables sont de plus en plus utilisés parallèlement aux relais conventionnels. Les normes ISO 13849 et CEI 62061 garantissent la conformité à la législation internationale, notamment en ce qui concerne la directive Machines. Ces deux normes sont cruciales pour les fabricants de machines et d’installations, car de nombreuses normes B et C y font directement référence.
Révision des normes EN ISO 13849 et CEI 62061
Les deux normes devaient être actualisées pour continuer de représenter « l’état actuel de la technique ». La nouvelle édition de la norme CEI 62061 a été publiée le 19 février 2021. La nécessité de réviser les deux normes est le résultat non seulement d’une révision et d’une adaptation régulières à l’état actuel de la technique, mais aussi des nombreuses discussions qui ont eu lieu lors de la tentative infructueuse d’unifier les deux normes dans la norme CEI/ISO 17305.
Le contenu de la norme CEI 62061 est connu, mais les modifications de l’EN ISO 13849 sont encore en cours d’élaboration. Cependant, il est clair que les deux nouvelles rééditions incluent les éléments suivants :
- l’obligation de fournir une description des spécifications des exigences de sécurité , y compris des informations telles que
- les modes de fonctionnement pour lesquels la fonction est active (constamment, uniquement en cas de maintenance, etc.)
- la surveillance des fonctions de sécurité
- le moment et la manière dont les fonctions de sécurité sont testées
- la réponse associée à l’erreur
- les temps de réponse
- une méthodologie modifiée pour définir le niveau de sécurité requis (PL ou SIL)
- des exigences modifiées concernant le logiciel d’application en fonction de la complexité et des langages de programmation sélectionnés
- l’autorisation d’utiliser des sous-systèmes qui ont été développés selon l’une des deux normes dans le cadre de l’autre norme
Les concepts de sécurité existants doivent être mis à l’épreuve
Les fabricants de machines et d’installations réévaluer des concepts de sécurité existants en fonction de la classification des risques modifiée par les normes. Dans certains cas, une flexibilité maximale est obtenue quant aux paramètres de risque à adopter. Il convient de vérifier au cas par cas s’il existe des répercussions sur les analyses de sécurité existantes.
Quid des périodes de transition après la ratification ?
La norme CEI 62061 a été publiée en février 2021, mais il faudra sans doute attendre 2022 pour la norme EN ISO 13849 en raison des discussions en cours au sein des organismes de normalisation. Nous ignorons encore s’il existera une période de transition pour la publication des normes au Journal officiel et quelle en sera la durée. C’est pourquoi il est conseillé de se préparer le plus tôt possible, c’est-à-dire dès maintenant, au développement attendu.
Nous suivons tout cela de près pour vous !