Marquage CE

Comment distingue-t-on lors d’une appréciation du risque une « lésion légère » d’une « lésion grave » ?

Question :

Lors d’une estimation du risque, les lésions doivent être classifiées en 4 points :
1. Absence de lésion
2. Lésion légère
3. Lésion grave
4. Décès
Les points 1 et 4 sont évidents. Les points 2 et 3 sont ambigus. Comment est classifiée une fracture simple des phalanges ou une fracture du fémur présentant des complications ?

Réponse :

Il n’existe aucune directive stricte pour l’estimation du risque / la classification des lésions. Nous recommandons de procéder à la classification suivante :

Lésion légère : exemple, un coup léger, contusion légère, hématome, etc. Il s’agit par conséquent d’une lésion qui ne nécessite pas une consultation médicale ni d’arrêt maladie.

Lésion grave : exemple, fracture osseuse ou encore une plaie profonde. Il s’agit en général d’une lésion qui nécessite une consultation médicale, voire un arrêt maladie.

Généralement, lors de la classification de la lésion, il faudrait toujours partir de l’hypothèse la plus pessimiste.