Marquage CE

Avec un appareil qui dispose de la fonction « arrêt de sécurité » en catégorie 3 selon l’EN ISO 954-1, peut-on partir du principe qu’il constitue un composant éprouvé avec une MTTFd de 50 années selon l’EN ISO 13849-1 ?

Il n’existe pas de classification directe des composants qui possèderaient une classification de catégories selon l’EN ISO 954-1 en « composants éprouvés » selon l’EN ISO 13849-1. Il faut néanmoins partir du principe que ces composants sont considérés comme étant même meilleurs qu’« éprouvés » au niveau de la sécurité sachant que la catégorie 3 offre une protection très efficace contre les erreurs par rapport à la catégorie 1.

Conclusion : La qualification « composant éprouvé » est par conséquent absolument fondée. En tant que MTTFd et sans affirmations plus approfondies du fabricant, on peut toutefois prendre en considération une indication de maximum 10 années sur la base de la catégorie 3.